Ventajas de la no lubricación industrial
Ventas de la no lubricación de cojinetes en el mundo industrial
Ventas de la no lubricación de cojinetes en el mundo industrial
El uso de componentes de plástico se ha vuelto cada vez más común en una amplia variedad de industrias debido a sus numerosas ventajas en términos de flexibilidad de diseño, resistencia, durabilidad y coste efectivo. La industria del automóvil, aeroespacial, electrónica, médica, alimentación son algunas de las que se benefician del moldeo de plástico para …
El sector de máquinas de embotellado es muy competitivo, ya que existen muchas empresas fabricantes. La empresa KHS Group se encuentra entre los principales fabricantes de sistemas de embotellado y envasado en el sector de bebidas y alimentos líquidos a nivel mundial. Esta compañía con sede en Dortmund (Alemania) ofrece toda la gama de productos …
Las máquinas embotelladoras se utilizan en la industria para llenar y envasar productos líquidos en botellas. Son una parte esencial del proceso de producción, ya que permiten el llenado eficiente y preciso de envases con una variedad de tamaños y formas dispares. ¿Cómo funciona una línea de embotellado? Estas pueden estar formadas por máquinas individuales …
Cambio de formato rápido en la línea de embotellado Leer más »
El objetivo de reducir las emisiones de CO2 se ha instaurado dentro de muchas estrategias corporativas. También es algo urgentemente necesario, ya que las condiciones meteorológicas extremas de los últimos tiempos evidencian que el cambio climático hace tiempo que dejó de ser solo una teoría. Estamos ya en él, y la industria juega un papel determinante en su avance. …
Cualquier conductor en una gran ciudad es conocedor de que la falta de espacio es una gran problema a la hora de buscar aparcamiento. Los coches son cada vez más grandes y, además, circulan muchos más vehículos que hace 20 o 30 años. Sin embargo, si comparamos los interiores de los coches modernos con los …
Cables de motor para radios de curvatura pequeños Leer más »
¿Cargarías más peso del necesario? Sería ineficiente e inútil sobrecargar una máquina con componentes y piezas que no son indispensables para su funcionamiento: más carga = mayor gasto energético La importancia del peso en el diseño y desarrollo de máquinas Para mover una carga se requiere energía. Esta energía puede estar presente en forma de combustible, …
A nadie le gusta la sensación de acabar con los dedos llenos de aceite, ni mancharse la ropa de grasa. Algo que es difícil de evitar cuando se trabaja con elementos de máquinas como rodamientos de bolas, engranajes o guías lineales. Cuándo la lubricación es imprescindible Siempre que exista un contacto metal contra metal debe haber …
La carga electrostática se produce cuando dos materiales se frotan y luego se separan. Nuestro cuerpo es un gran conductor eléctrico y genera carga electrostática con acciones de lo más cotidianas. El simple hecho de caminar puede producir una carga electrostática de varios miles de voltios. Los expertos describen esto como “el peligro invisible” La protección …
Las dos razones más comunes para fabricar tuercas roscadas mediante procesos de impresión 3D son la construcción de prototipos funcionales y la producción de tuercas especiales complejas. Impresión 3D en el desarrollo del producto Durante el desarrollo de productos, a veces se diseñan y prueban varios modelos. Con el proceso de creación rápida de prototipos, …
Diseño de tuercas de husillo para la impresión 3D Leer más »