Resultados de búsqueda para: tuerca husillo

Tuercas de husillo creada por Fabricación Aditiva - igus blog

Diseño de tuercas de husillo para la impresión 3D

Las dos razones más comunes para fabricar tuercas roscadas mediante procesos de impresión 3D son la construcción de prototipos funcionales y la producción de tuercas especiales complejas. Impresión 3D en el desarrollo del producto Durante el desarrollo de productos, a veces se diseñan y prueban varios modelos. Con el proceso de creación rápida de prototipos, …

Diseño de tuercas de husillo para la impresión 3D Leer más »

lubricación de tuerca y husillo dryspin

Lubricación de husillo y tuerca de plástico

Lubricación de cojinetes lineales Una de las ventajas más conocidas del material iglidur es que no necesita lubricación externa para un funcionamiento correcto. Pero eso no impide que surja la duda de si se puede usar un lubricante para engrasar el cojinete lineal de plástico. Muchas personas piensan que engrasar algunos productos es esencial para garantizar …

Lubricación de husillo y tuerca de plástico Leer más »

Accionamiento por correa vs. husillo

Accionamiento por correa vs. husillo

Las mesas lineales de igus están diseñadas para ahorrar tiempo y recursos de ingeniería. También son flexibles para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones. Están construidas con cojinetes lineales autolubricados drylin. En comparación con los rodamientos de recirculación de bolas ofrecen varias ventajas técnicas y un importante ahorro de costes en la …

Accionamiento por correa vs. husillo Leer más »

tuercas y la influencia de la temperatura

Tuercas de plástico y la influencia de la temperatura

Los conjuntos de tuerca y husillo se utilizan en máquinas de una gran variedad de sectores. Por ello, los requisitos que se exigen a este tipo de sistemas pueden ser muy variados. Deben estar preparados para soportar cargas altas o bajas, velocidades elevadas o reducidas, grandes rangos de temperatura o, incluso, aguantar temperaturas permanentes elevadas …

Tuercas de plástico y la influencia de la temperatura Leer más »

tuercas y husillos dryspin

Tuercas autoblocantes

Si uno se adentra en el mundo de las tuercas y husillos, a menudo se encuentra con la palabra ‘autoblocante‘. Pero ¿Qué significa exactamente ‘autobloqueo’ en los husillos? ¿Y cuáles son las diferencias entre las roscas helicoidales y las roscas trapezoidales? Autobloqueo de husillo ¿Qué es? Autobloqueo significa que las tuercas y husillos no pueden …

Tuercas autoblocantes Leer más »

Mecanizado de husillo

Husillo laminado vs. husillo mecanizado

¿Cómo se fabrican los husillos? ¿Cuáles son los procesos disponibles y cuál es la diferencia entre la fabricación de husillos laminados y husillos mecanizados? Cada método de fabricación confiere a los husillos características diferentes. Vamos a analizarlos. Fabricación de husillos laminados Según la norma DIN 8580, el laminado forma parte del proceso de fabricación del …

Husillo laminado vs. husillo mecanizado Leer más »

3D printed gear wheel under test

Fabricación de piezas de desgaste ¿Qué método es más adecuado?

Los diseñadores, el personal de mantenimiento y el de compras se enfrentan a diario al gran desafío de encontrar la mejor solución técnica y más económica para su producto o aplicación. A menudo, el objetivo primordial es reducir los tiempos de inactividad de sistemas y máquinas para ahorrar costes. Se busca la ventaja económica, pero también …

Fabricación de piezas de desgaste ¿Qué método es más adecuado? Leer más »

¿Qué es la impresión 3D?

La impresión 3D abarca diferentes tipos de tecnología aditiva. Los conceptos de fabricación aditiva o prototipado rápido normalmente se útilizan como sinónimos. Cuando se utiliza la impresión 3D para fabricar componentes, el material se añade capa a capa; de ahí que se conozca como fabricación aditiva. Esta técnica es lo que diferencia la impresión 3D …

¿Qué es la impresión 3D? Leer más »

Scroll al inicio