Resultados de búsqueda para: automatización

robot de soldadura por arco

Automatización en los procesos de soldadura

La soldadura por arco eléctrico es la técnica de unión de materiales más extendida. ¿Cómo funciona? Se produce un arco eléctrico entre un electrodo y un elemento metálico que alcanza grandes temperaturas y permite fundir dos materiales y unirlos. Es un tipo de soldadura especialmente indicado para procesos continuos que requieren alta velocidad.     La soldadura por arco eléctrico es …

Automatización en los procesos de soldadura Leer más »

Laboratorio

Automatización de aplicaciones médicas y laboratorio

Desde que en la década de los 90 empezaran a aparecer las primeras automatizaciones en los equipos de laboratorio, se han producido muchos avances en ese campo. Con la automatización industrial, en aplicaciones médicas se busca aumentar la eficacia, optimizar recursos, un rápido retorno de la inversión, mejorar los procesos y sobre todo que un …

Automatización de aplicaciones médicas y laboratorio Leer más »

Componentes higiénicos para laboratorio

Construir equipos de laboratorio “limpios” en el mínimo espacio

Para el desarrollo de instrumentos y equipos de laboratorio, los requisitos están claramente definidos. Independientemente de las tareas que se deban realizar, el nuevo dispositivo debe ofrecer: En este artículo podrás descubrir componentes adecuados para el diseño y la construcción de laboratorios. Incluso aquellos con requerimientos especiales como radios de curvatura pequeños, la posibilidad de …

Construir equipos de laboratorio “limpios” en el mínimo espacio Leer más »

¿Qué es un cable profiNET?

Profinet (Process Field NETwork) es un estándar de comunicación para la automatización industrial basado en Ethernet abierto e integra sistemas de bus de campo existentes, como por ejemplo Profibus o EtherCAT, de forma sencilla y sin cambios. *La longitud máxima especificada está basada en parámetros de Clase D (CAT5e → 100 MHz) en una conexión …

¿Qué es un cable profiNET? Leer más »

¿Qué es un cable de bus?

Es un medio para la comunicación industrial bidireccional y multipunto. Los cables de bus forman una red local para la automatización. Los cables de bus más comunes son profiNET, etherNET, profiBUS y CAN-Bus, entre otros. Puede comprarlos en la tienda online de igus España www.igus.es     Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables …

¿Qué es un cable de bus? Leer más »

Cables híbridos

Ya sea en empresas grandes o pequeñas, en el contacto diario con los clientes notamos que los requisitos esenciales para un producto suelen ser similares: tiempos de montaje e instalación cortos, larga vida útil, bajo mantenimiento, ahorro de costes y manejo sencillo. Un gran ejemplo de un producto que cumple esos requisitos es el muy …

Cables híbridos Leer más »

Cuando usar un motor paso a paso o un servomotor_igus_blog

Cuando usar un motor paso a paso o un servomotor

Los motores paso a paso y los servomotores son dos tipos de motores ampliamente utilizados en la industria y la automatización. Si bien ambos son útiles en aplicaciones de control de movimiento, existen algunas diferencias clave entre ellos que es importante comprender a la hora de seleccionar el motor adecuado para tu proyecto. Diferencias entre …

Cuando usar un motor paso a paso o un servomotor Leer más »

Scroll al inicio