cojinete de fricción

Mecanizado de cojinetes de deslizamiento

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta

Que aspectos debemos considerar al mecanizar cojinetes plásticos Si un eje debe ser guiado a través de dos cojinetes de fricción situados uno detrás del otro, a veces ni siquiera los mejores ajustes funcionan. ¿Qué podemos hacer? Mecanizar los cojinetes de fricción Mecanizado de cojinetes de fricción La necesidad de mecanizar cojinetes en los ”Kingpins” […]

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta Leer más »

Cojinetes para altas velocidades

Cojinetes para altas velocidades

¿Cuál es la afirmación más común sobre cojinetes y velocidad? “Los cojinetes son especialmente adecuados para cargas elevadas a bajas velocidades” Hay dos cosas acerca de esta afirmación que no son correctas en la práctica. Vamos a analizar esta frase y las condiciones bajo las cuales ciertos tipos de cojinetes deslizantes sí son adecuados para velocidades

Cojinetes para altas velocidades Leer más »

Casquillo de bronce con orificios de lubricación

Cojinetes de bronce: comparativa

Los cojinetes de bronce, como muchos otros cojinetes puramente metálicos, son una aleación. En este proceso, se crean «mezclas» metálicas fundiendo diferentes tipos de metal con distintas propiedades.  Es difícil realizar una comparativa directa de las aleaciones con los compuestos comunes en los cojinetes poliméricos. En este artículo vamos a ayudar a distinguir mejor entre las dos tecnologías

Cojinetes de bronce: comparativa Leer más »

Camiones FAW Jiefang

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes?

La fabricación de camiones pesados en España no está en su mejor momento. Ya antes del inicio de la crisis sanitaria y económica iniciada a principios del 2020, se experimentaba un importante aumento de la venta de camiones de segunda mano, frente a una caída en la matriculación de vehículos nuevos. En España hay un

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes? Leer más »

Scroll al inicio