En la industria de la bicicleta, las soluciones innovadoras no sólo se centran en el diseño, sino también en la elección de los materiales. Por ejemplo, para el cuadro de la bici podemos encontrar acero, aluminio, fibra de carbono o incluso titanio. Los fabricantes de componentes también están trabajando a fondo en el uso de materiales alternativos: ya sea la tija del sillín, la suspensión, los pedales o la palanca de cambios.
El plástico cobra cada vez más importancia. En particular, los cojinetes de plástico están ganando popularidad porque ofrecen muchas ventajas sobre los rodamientos para bicis de metal. ¿Quieres saber cuáles son?
 - Cojinetes en horquilla 
 - Cojinetes en sillín 
 - Cojinetes en los frenos 
Peso
La reducción del peso es una prioridad en el ciclismo, ya que cada gramo es crucial.
El peso es uno de los puntos más importantes a la hora de comprar una bicicleta. En su uso diario, a menudo se encuentran problemas al levantar la bicicleta, por ejemplo, para subir escaleras o al cargarla en el portaequipaje.
Un cojinete de plástico de igus es aproximadamente 7 veces más ligero que un cojinete metálico comparable.
Corrosión
Un rodamiento de plástico para bicicleta no se corroe y ofrece una gran ventaja en zonas húmedas y cuando se circula bajo la lluvia. Especialmente en el ámbito del ciclismo de montaña, donde se monta mucho en terrenos sucios y húmedos, la humedad llega al cojinete metálico. Con los cojinetes de polímero tribológicamente optimizados, no se produce una corrosión destructiva.
 - Resistente a la humedad 
 - Resistente a la suciedad 
Desgaste y vida útil
Otro criterio en la selección de materiales para el cojinete de deslizamiento es el desgaste y la vida útil asociada. En el caso de un cojinete metálico con revestimiento de PTFE, éste se desgasta rápidamente tras la entrada de suciedad y las cargas en los bordes y ya no ofrece propiedades de deslizamiento adecuadas. La vida útil del cojinete de deslizamiento se reduce considerablemente. Además, el recubrimiento antifricción desgastado crea una fricción metal-metal que hace que el cojinete chirríe y genere un ruido desagradable.
En cambio, con un cojinete de polímero para bicicletas, todo el grosor de la pared se utiliza para el deslizamiento, por lo que se consigue una mayor vida útil, ya que los aditivos responsables de la lubricación están distribuidos homogéneamente en el material. Mediante la correcta selección de la superficie de contacto, se puede reducir aún más el desgaste.
Si quieres encontrar el material que necesitas, te recomendamos usar nuestra herramienta online gratuita.
Averigua más detalles sobre casquillos para bicicletas en nuestra web, o contacta con nuestros expertos que estarán encantados de asesorarte.