cojinetes

Cojinetes con junta de fieltro

Sellado fiable de un cojinete contra la entrada de suciedad

La mayoría de los fabricantes de cojinetes de fricción ofrecen cojinetes resistentes a la suciedad. Pero ¿qué significa realmente? Grasa para sellar cojinetes En los equipos destinados a entornos realmente duros, como la minería, los movimientos de tierra en las obras o la agricultura, los cojinetes de fricción vendidos como resistentes a la suciedad no […]

Sellado fiable de un cojinete contra la entrada de suciedad Leer más »

Camiones FAW Jiefang

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes?

La fabricación de camiones pesados en España no está en su mejor momento. Ya antes del inicio de la crisis sanitaria y económica iniciada a principios del 2020, se experimentaba un importante aumento de la venta de camiones de segunda mano, frente a una caída en la matriculación de vehículos nuevos. En España hay un

Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes? Leer más »

Eje nitrurado o galvanizado

Recubrimiento de ejes

En la galvanización, las piezas de trabajo se sumergen no en un fundido de zinc, sino en un electrolito de zinc. La pieza para galvanizar se suspende en la solución a modo de cátodo1 y un electrodo de zinc (lo más puro posible) hace la función de ánodo. En el galvanizado, el revestimiento de zinc

Recubrimiento de ejes Leer más »

pegamento

Adherir cojinetes de plástico técnico

Los cojinetes generalmente son presionados o sujetados con abrazaderas en su alojamiento. Se aseguran de forma estable para que no se produzcan movimientos. Pero ¿y si esto no es posible debido a las tolerancias de fabricación?  Veamos otro caso, aunque no sea su función principal, a veces necesitamos utilizar el cojinete como elemento de rotación: el cojinete se coloca en un eje

Adherir cojinetes de plástico técnico Leer más »

Scroll al inicio