Resultados de búsqueda para: rodamientos

¿Cómo se estandarizan los tamaños de instalación de los rodamientos de bolas?

La mayoría de los rodamientos de bolas están disponibles en versión sellada. El sellado tiene lugar de acuerdo con el principio del sello del eje. Existen las siguientes designaciones de sello específicas del fabricante: Z = cubierta de chapa metálica en un lado con sello de separación ZZ/2Z = como arriba, en ambos lados RS = …

¿Cómo se estandarizan los tamaños de instalación de los rodamientos de bolas? Leer más »

rodamientos de bolas xiros en plástico técnico

Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación

El lubricante contaminado es una de las principales causas de deterioro en los rodamientos y, a menudo, un factor importante en el fin prematuro de la vida útil de los rodamientos. Alrededor del 70% de los errores en los rodamientos se deben a problemas con el lubricante: Contaminación en el lubricante (25%) Usar el lubricante incorrecto (20%) Aplicar muy …

Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación Leer más »

Rodamientos en distintos tipos de desplazamiento

Autor: Shadi Lara Rojas Definimos un cojinete como un elemento que ha de permitir el movimiento relativo entre una parte fija y una parte móvil, ya sea en rotación, desplazamiento lineal, oscilante o mixto. Siguiendo este principio de utilización, en el ámbito industrial podemos encontrar distintos tipos de cojinete: rodamientos, cojinetes axiales, cojinetes lineales, arandelas, …

Rodamientos en distintos tipos de desplazamiento Leer más »

Rodamientos para altas temperaturas

Rodamientos de bolas para altas temperaturas: xirodur A500

Con el lanzamiento al mercado del material xirodur A500, igus ha alcanzado un hito para los rodamientos de bolas de plástico.  El material xirodur A500 les otorga a los rodamientos de bolas la propiedad de funcionar perfectamente tanto a muy altas temperaturas como en entornos con químicos.  Nuestros rodamientos de bolas no requieren ni una gota de aceite lubricante, esto …

Rodamientos de bolas para altas temperaturas: xirodur A500 Leer más »

Cojinetes para bici de montaña

Ventajas del plástico en rodamientos para bicicletas

En la industria de la bicicleta, las soluciones innovadoras no sólo se centran en el diseño, sino también en la elección de los materiales. Por ejemplo, para el cuadro de la bici podemos encontrar acero, aluminio, fibra de carbono o incluso titanio. Los fabricantes de componentes también están trabajando a fondo en el uso de …

Ventajas del plástico en rodamientos para bicicletas Leer más »

Scroll al inicio