igus Blog España

logo igus blog

Innovación continua con Motion Plastics

Todas las novedades en componentes plásticos para cada industria

Rodamiento axial: 2 alternativas rentables

Rodamiento axial: 2 alternativas rentables

Tecnología de cojinetes
La posición más común del rodamiento es montado en dirección radial sobre un eje. Pero ¿qué sucede si el rodamiento debe instalarse axialmente? No es raro que los pernos o las varillas se apoyen en los…
Stock de cables flexibles chainflex

Stock de cables flexibles chainflex

Cables
Hoy en día, tratamos de evitar generar residuos innecesarios en la medida de lo posible para tratar de controlar los niveles de contaminación. Actualmente los océanos están muy contaminados: se estima que el «vórtice de basura…
Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación

Más vida útil para rodamientos ahorrando lubricación

Rodamientos
El lubricante contaminado es una de las principales causas de deterioro en los rodamientos y, a menudo, un factor importante en el fin prematuro de la vida útil de los rodamientos. Alrededor del 70% de los errores en los…
Piezas de recambio especiales para vagones

Piezas de recambio especiales para vagones

Industrias Tecnología de cojinetes
Los vagones de carga de mercancías pueden seguir funcionando hasta 30 o 40 años.  Durante los primeros años del vagón, conseguir recambios no es un problema. Pero ¿qué haces cuando el proveedor ha eliminado las piezas…
Plásticos ignífugos para el interior de aviones, conforme a FAR 25.853

Plásticos ignífugos para el interior de aviones, conforme a FAR 25.853

Industrias Tecnología de cojinetes
Un incendio a bordo de un avión es uno de los sucesos más graves que pueden ocurrir durante un vuelo. El fuego y el humo se propagan rápidamente por una cabina y pueden causar daños graves…
Rodamientos en distintos tipos de desplazamiento

Rodamientos en distintos tipos de desplazamiento

Tecnología lineal
Autor: Shadi Lara Rojas Definimos un cojinete como un elemento que ha de permitir el movimiento relativo entre una parte fija y una parte móvil, ya sea en rotación, desplazamiento lineal, oscilante o mixto. Siguiendo…
Fabricación Aditiva en la propia fábrica

Fabricación Aditiva en la propia fábrica

Impresión 3D
Cada vez más empresas industriales reconocen los beneficios de la fabricación aditiva. La gama de máquinas, materiales y procesos que se ofrecen es enorme, pero ¿por dónde empiezo? Los procesos de fabricación aditiva se desarrollaron…
Optimización VAVE: valor añadido en automoción

Optimización VAVE: valor añadido en automoción

Automotriz Tecnología de cojinetes
La ingeniería de valor añadido VAVE es un método muy eficaz para optimizar la tecnología, los procesos y los costes. Su objetivo principal es conseguir ventajas competitivas.
Tipos de motores eléctricos en la industria

Tipos de motores eléctricos en la industria

Tecnología lineal
igus ofrece una amplia gama de motores eléctricos de la familia drylin®E para ejes lineales y sistemas de manipulación. Los motores paso a paso híbridos, los motores de CC y los motores EC sin escobillas se utilizan…
Rodamientos de bolas para altas temperaturas: xirodur A500

Rodamientos de bolas para altas temperaturas: xirodur A500

Rodamientos
Con el lanzamiento al mercado del material xirodur A500, igus ha alcanzado un hito para los rodamientos de bolas de plástico.  El material xirodur A500 les otorga a los rodamientos de bolas la propiedad de funcionar perfectamente tanto…
Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta

Mecanizado de cojinetes de fricción – que se debe tener en cuenta

Tecnología de cojinetes
Que aspectos debemos considerar al mecanizar cojinetes plásticos Si un eje debe ser guiado a través de dos cojinetes de fricción situados uno detrás del otro, a veces ni siquiera los mejores ajustes funcionan. ¿Qué…
Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D

Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D

Impresión 3D Tecnología de cojinetes
El tiempo de parada no planificado es un horror para cualquier departamento de producción, especialmente porque un componente defectuoso puede llegar a provocar daños graves en la máquina. Los costes y el esfuerzo asociados causan problemas…
1 2 3 4 5 15