Instalación y ajuste automático de la holgura de los carros lineales QWE

← Todos los temas

Los carros lineales QWE se suministran con un dispositivo de fijación para el transporte, que a la vez facilita considerablemente la instalación. Se aconseja conservar este dispositivo de fijación para futuros desmontajes.

Montaje

  1. El raíl AWMQ anodizado duro de par resistente se introduce en el interior del carro. Una vez hecho, el dispositivo de fijación para el transporte es expulsado. (Para el desmontaje, introduce el dispositivo de fijación en el punto donde el carro se conecta con el raíl)
  2. El carro está listo para usarse.

Ajuste de holgura

  • Si se desea, la holgura del cojinete puede ajustarse de forma individual.
  • Para ello, deben quitarse las 3 tapas protectoras de ambos extremos.
  • A continuación, utiliza una llave Allen para aflojar la(s) contratuerca(s).
  • La holgura del cojinete se puede reducir (-) o aumentar (+) con una llave Allen de 1,5 mm.
  • Tras ajustar la holgura del cojinete en los tres puntos, hay que revisar la holgura de todo el sistema.
  • Si la holgura del conjunto es la requerida, aprieta todas las contratuercas y vuelve a poner las tapas protectoras.
  • El carro está listo para usarse.

https://www.igus.es/info/square-linear-guide-drylin-q

Scroll al inicio