How Can We Help?
¿Qué es un cable UTP?
Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no apantallado
Es el cable de pares trenzados más utilizado en el ámbito doméstico, no posee ningún tipo de protección adicional al revestimiento exterior.
- Impedancia: 100 Ohmios
- Conectores más comunes: RJ45
- Protocolo EtherNET: CAT5e (recomendaríamos versión PVC)
Por su coste y la facilidad de instalación ha sido muy utilizado, pero a altas velocidades puede resultar vulnerable debido a las interferencias electromagnéticas.
¿Qué es un cable FTP?
Foiled Twisted Pair- Par trenzado con pantalla global
En este tipo de cable como en el UTP en cuanto a su construcción interna, pero entre el recubrimiento exterior y los pares dispone de un apantallamiento para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas.
- Impedancia: 100 Ohmios
- Conectores más comunes: RJ45, M12x
- Protocolo EtherNET: CAT5e/CAT6
Es el cable más habitual en el sector industrial ya que la transmisión de 1Gbit puede ser transmitida sin problemas.

¿Qué es un cable STP ?
Shielded Twisted Pair- Par trenzado apantallado
En este caso, cada par va apantallado y protege la señal de interferencias y ruido eléctrico.
El nivel de protección del STP ante interferencias electromagnéticas es mayor que el ofrecido por el UTP y FTP. Por el contrario, al incorporar más elementos es más costoso que los anteriores e igualmente más laborioso de confeccionar ya que hay que tratar cada una de las pantallas que recubren cada par.
- Impedancia: 100 Ohmios
- Conectores más comunes: RJ45, M12x
- Protocolo EtherNET: CAT6A/CAT7
Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las emisiones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar.