cable flexible

Los 7 motivos principales de fallo en un cable

Genoveva de Ros | 14 abril, 2020

Es muy importante que los cables que van a estar sometidos a continuo movimiento se diseñen específicamente para poder soportar esas cargas dinámicas y evitar fallos indeseados.  Las averías de cables son el principal motivo de las paradas de producción. Esto es muy costoso ya que es un desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzo requerido […]

Leer más...

Pandemia COVID

Adaptarse o morir

Genoveva de Ros | 6 abril, 2020

“Sólo sobreviven aquellas especies que son capaces de adaptarse mejor a los cambios del entorno”, nunca la afirmación de Darwin había tomado un sentido tan real y cruel como lo es para la sociedad española en la actualidad. Esta guerra silenciosa contra el coronavirus está sometiendo a un gran estrés a todo el sistema sanitario y […]

Leer más...

Rodamiento plástico xiros

Metal, plástico o cerámica…¿Cuándo uso qué rodamiento de bolas?

Genoveva de Ros | 20 marzo, 2020

Hace ya más de un siglo que utilizamos rodamientos de metal, una pieza clave de la ingeniería mecánica que sirve para reducir la fricción entre el eje y los elementos conectados a él. Estos fueron creados por el ingeniero sueco Sven Gustav Wingquist, que inspirado en los rodamientos de madera que se utilizaban en la […]

Leer más...

Readychain premium

Ventajas de optimizar una aplicación en movimiento

Genoveva de Ros | 18 febrero, 2020

Cuando disponemos de poco espacio en una instalación, los cables de encoder y de motor normalmente se colocan paralelos entre sí. De hecho, siguen un recorrido similar: salen del mismo armario eléctrico, pasan por el mismo tubo, se mueven dentro de la misma cadena portacables y finalmente se conectan al motor en dos puntos de […]

Leer más...

tractor

Retorno a los orígenes: arrancar en lugar de fumigar

Genoveva de Ros | 7 febrero, 2020

En la actualidad tanto los agricultores ecológicos como los convencionales confían cada vez más en las técnicas de eliminación mecánica para el control de la maleza. Samo Maschinenbau GmbH ha desarrollado un dispositivo de escardado entre hileras con un diseño novedoso que permite un ajuste rápido, flexible y libre de lubricación. Este sistema permite ajustar […]

Leer más...