Pivotación del cojinete esférico en cabezas de rótulas
Una duda que surge muy a menudo sobre los cojinetes de pedestal igubal es si es correcto que el cojinete esférico del interior se mueva. Los clientes a menudo se preguntan si esto es aceptable y..
Cojinetes sinterizados vs. plástico técnico: ventajas e inconvenientes
Los cojinetes de bronce sinterizado se utilizan en muchas aplicaciones de la industria. Su adquisición es relativamente barata, están disponibles en muchas dimensiones y se anuncian como una opción «autolubricada» o «sin mantenimiento». Sin embargo,..
La corrosión del eje puede causar desgaste en los cojinetes, no siempre visible
No hay duda de que un eje dañado por la corrosión tiene un efecto negativo sobre el punto de apoyo. Es fácil de ver que el eje está dañado cuando la corrosión es visible y..
Coronas dentadas de plástico técnico iglidur en actuadores
Desde hace años, la proporción de componentes electrónicos y electromecánicos en los vehículos no deja de crecer promovido por el aumento del confort y las crecientes exigencias de seguridad. El conjunto de cables encargado de..
Sellado fiable de un cojinete contra la entrada de suciedad
La mayoría de los fabricantes de cojinetes de fricción ofrecen cojinetes resistentes a la suciedad. Pero ¿qué significa realmente? Grasa para sellar cojinetes En los equipos destinados a entornos realmente duros, como la minería, los..
Además de la palanca de control, ¿en qué otras aplicaciones usamos cojinetes?
La fabricación de camiones pesados en España no está en su mejor momento. Ya antes del inicio de la crisis sanitaria y económica iniciada a principios del 2020, se experimentaba un importante aumento de la..
El mejor cojinete de fricción para maquinaria agrícola
Numerosas aplicaciones de los cojinetes en maquinaria agrícola Antes de empezar con la búsqueda del mejor cojinete para maquinaria agrícola, puede ser de utilidad concretar un poco más la pregunta: ¿A qué nos referimos..
Recubrimiento de ejes
¿Nitrurado o galvanizado? El número de soluciones de cojinetes es virtualmente infinito, y no hay menos diseños de materiales de eje adecuados – e inadecuados. De hecho, los diferentes materiales del eje y sus recubrimientos..
Adherir cojinetes de plástico técnico
Los cojinetes generalmente son presionados o sujetados con abrazaderas en su alojamiento. Se aseguran de forma estable para que no se produzcan movimientos. Pero ¿y si esto no es posible debido a las tolerancias de fabricación? Veamos otro caso, aunque no sea..
Cabeza de rótula articulada de metal con cojinete autolubricado para trenes
En las citas con los clientes y durante las discusiones en las ferias, nuestra gama de cojinetes con compensación de ángulo siempre es bien recibida. Sin lubricación ni mantenimiento, además son aislantes de la electricidad..
3 conceptos erróneos sobre los cojinetes de plástico
Los plásticos técnicos se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana y se han establecido en todos los sectores industriales durante las últimas décadas. En la búsqueda de materiales cada vez más ligeros..
Plásticos técnicos para cojinetes de fricción
Una vez hemos respondido a la primera pregunta: ¿plástico o metal?, y nos hemos decidido efectivamente por los plásticos técnicos, nos queda resolver la siguiente duda: ¿Qué plástico utilizamos para el cojinete de fricción? ¿Elegiremos..
Distintas secciones de eje en seguidores solares
Autor: Antonio Reyes La elección del eje de un seguidor solar está condicionada por diferentes parámetros entre los que destacan la resistencia a la flexión y la resistencia a la torsión. Resistencia a la flexión..
La presión superficial y la resistencia a la compresión
Autor: Lars Butenschön Uno se encuentra con estas especificaciones no sólo en el sector de los cojinetes, sino también en otros campos de la ingeniería mecánica. Desde la máxima resistencia a la compresión hasta la..
Cojinetes de fricción en bombas BLDC
Los cojinetes de fricción a menudo son los héroes anónimos de la vida cotidiana. Si bien no héroes, por lo menos se tratan de pequeños o grandes ayudantes cuyas tareas damos por sentado en nuestro..
¿Puedo lubricar los cojinetes de fricción con aceite WD-40?
Autor: Lars Butenschön Todo el mundo sabe que, junto con la cinta adhesiva, el aceite multihusos WD-40 es la solución universal para arreglar cualquier cosa. Mientras que la primera solución mantiene todo en su lugar..
Encontrar el cojinete adecuado: 7 principios esenciales
Autor: Lars Butenschön Saber qué factores ambientales afectan a la vida útil de un cojinete de fricción es relativamente sencillo. Resulta fácil suponer que una gran cantidad de polvo fino no contribuye a una larga..
Como evitar que se empañen los vehículos
Autor: Dirk Tietz ¿Qué es el empañamiento? En términos generales, el empañamiento se trata de la liberación de gases de piezas individuales que se condensan alrededor del componente. Normalmente, el efecto de empañamiento se asocia..
Uso de cojinetes como elementos de rotación
Autor: Lars Butenschön Las ventajas de los cojinetes de fricción son interesantes para su uso como rodillos: necesitan menos espacio, no requieren lubricación adicional (según el tipo) y no les afecta tanto la suciedad y..
¿Qué es iglidur? Y ¿Qué hace mejor que el POM?
Hace poco encontramos un artículo en un blog que prometía acabar finalmente con el misterio que parece ser iglidur: ¿Qué es iglidur? ¿Y por qué los clientes están dispuestos a gastar algo más en cojinetes..