Economía circular y diseño sostenible
«Sostenibilidad» y «economía circular» ya no son solo meras tendencias o palabras de moda, sino, temas urgentes que impulsan a las personas, la economía y las políticas públicas. Es de vital importancia el desarrollo sostenible y una estrategia..
Cojinetes para el deshielo de aviones
La acumulación de nieve y hielo puede poner en riesgo la seguridad de los aviones. Deterioran la aerodinámica y, por lo tanto, pueden, en el peor de los casos, provocar un estancamiento que provoque un..
Cojinetes sin lubricación revolucionan la maquinaria de construcción
Para muchos ingenieros y, sobre todo, para los usuarios, el desarrollo actual en el mercado de maquinaria para la construcción representa una revolución ya que muchos responsables de producto están a la caza de nuevos..
Materiales certificados para la fabricación de maquinaria en el sector alimentario
Dado que los alimentos y las bebidas son productos sensibles, la producción y el procesamiento también deben adaptarse con precisión a ellos. Esto se aplica en particular al contacto directo con los alimentos. Por este motivo,..
Rodillos para extremos de bandas transportadoras
Los rodillos para extremos de bandas transportadoras garantizan el guiado sobre las transiciones entre cinta y cinta, especialmente cuando el espacio de instalación es limitado. Los knife-edge rollers permiten transferir productos de una cinta a..
Montaje de casquillos a presión
Si quieres instalar un cojinete sin fallos ni roturas, debes seguir algunos consejos básicos. En este artículo repasamos algunas recomendaciones importantes. Antes de ajustar a presión el casquillo: presta atención a las tolerancias y al montaje..
3 consejos para elegir las dimensiones del cojinete correctamente
A menudo, los factores que determinan la elección de un cojinete son elementos como el diámetro del alojamiento o el eje. La longitud de un cojinete suele depender más de otros agentes como el precio o..
Cojinetes de bronce: comparativa
Los cojinetes de bronce, como muchos otros cojinetes puramente metálicos, son una aleación. En este proceso, se crean «mezclas» metálicas fundiendo diferentes tipos de metal con distintas propiedades. Es difícil realizar una comparativa directa de las aleaciones..
Cojinetes de metal-polímero: comparativa
En este artículo examinamos en profundidad los cojinetes de metal-polímero. ¿Qué son los cojinetes de deslizamiento de metal-polímero? ¿Cómo se diferencian de otros tipos de cojinetes? ¿Para qué son particularmente buenos y cuándo es mejor..
Cojinetes plásticos para asientos de automóvil
Los asientos de automóvil han experimentado un enorme progreso tecnológico en los últimos años. Cada vez más opciones de ajuste electrónico se han abierto camino en los fabricantes de automóviles por medio de actuadores. Los..
Cojinetes para pedales de bicicleta
Pedales de bicicleta de Crankbrothers La bicicleta sigue siendo muy popular como medio de transporte. Pero tanto si la bicicleta en cuestión es un producto de estilo de vida como una máquina de carreras, los..
Reducir costes en la inyección de piezas de plástico
Las reglas de diseño para las piezas de moldeo por inyección se aplican a los cojinetes de fricción en particular, a las piezas resistentes al desgaste en general y a cualquier pieza inyectada. La presión..
Powder coating: protección contra el desgaste
El recubrimiento de superficies se realiza desde hace mucho tiempo en todas las áreas de la vida cotidiana. Desde sartenes hasta cuadros de bicicletas, la gama de diferentes materiales de revestimiento y sus propiedades es enorme…
Ventajas del plástico en rodamientos para bicicletas
En la industria de la bicicleta, las soluciones innovadoras no sólo se centran en el diseño, sino también en la elección de los materiales. Por ejemplo, para el cuadro de la bici podemos encontrar acero,..
Compensación angular con cojinetes esféricos
Ya sea en una construcción soldada de un vehículo de carretera, o en el interior de un tren de dos pisos; hay que trabajar con tolerancias en todas partes y ser capaz de compensarlas. Especialmente cuando los..
Medición de cojinetes: consejos y trucos
¿Quieres medir un cojinete? Para este propósito se suele utilizar un pie de rey o un micrómetro. Esto puede funcionar bastante bien con cojinetes de metal, pero con cojinetes de plástico, el corazón de un..
Casquillos para bicis sin necesidad de lubricación
Casquillos igus en la parte de amortiguación de las bicicletas Un problema habitual que suele surgirnos a los ciclistas aficionados, especialmente tras unas cuantas salidas bajo lluvia polvo y barro, es encontrarnos con tornillos y..
Cojinetes en aplicaciones de heavy duty
Los cojinetes metálicos con paredes relativamente gruesas (según la norma DIN 1850) se utilizan en muchas aplicaciones pesadas de la ingeniería agrícola y la maquinaria de construcción. Los cojinetes típicos son los casquillos de acero..
Cojinetes de fricción y humedad
Los cojinetes acostumbran a estar expuestos a entornos húmedos en muchas ocasiones. A menudo se subestiman los efectos de la humedad, pero el resultado final son daños en el cojinete, cuya causa no suele ser..
Lubricación industrial ¿necesidad o costumbre?
Autor: Antonio Reyes En los primeros cursos de ingeniería se explica la necesidad de identificar y definir bien un problema. Pongamos un ejemplo ilustrativo: Del cuadro atornillado a la pared de la máquina, un día..