cadena deslizante

cadena portacables deslizante más larga

Cómo alargar la vida útil de las cadenas portacables

La vida útil de las máquinas es el período en el que los sistemas y las máquinas están operativamente disponibles y pueden utilizarse sin tener que sustituir componentes o que se produzcan averías en las mismas. Uno de los aspectos más importantes de la máquina es el suministro de energía. Es necesario guiar la energía, los datos …

Cómo alargar la vida útil de las cadenas portacables Leer más »

figura-de-maquina-herramienta

Mantenimiento rápido en máquinas herramienta

Los tiempos de ciclo de las máquinas herramienta se optimizan continuamente y, por lo tanto, la carga y la descarga deben ser igual de rápidas. Cuando el pórtico es más grande, es especialmente importante que el suministro de energía siga el ritmo.  Cadena portacables deslizante Para recorridos de más de 10m de longitud, la serie de …

Mantenimiento rápido en máquinas herramienta Leer más »

cadena portacables deslizante

Cadenas portacables autosoportadas vs. deslizantes

La cadena portacables es un componente fundamental del diseño de cualquier máquina y debe considerarse ya desde la fase inicial. Este sistema puede implementarse de varias maneras dependiendo del movimiento de la máquina, pero lo más común es una instalación horizontal, autosoportada y de corto recorrido. En este tipo de aplicaciones, el ramal superior de …

Cadenas portacables autosoportadas vs. deslizantes Leer más »

Scroll al inicio