Palabra clave:

automocion

Niebla coche

Como evitar que se empañen los vehículos

Genoveva de Ros | 3 septiembre, 2020

Autor: Dirk Tietz ¿Qué es el empañamiento? En términos generales, el empañamiento se trata de la liberación de gases de piezas individuales que se condensan alrededor del componente. Normalmente, el efecto de empañamiento se asocia con espacios con calefacción. En estos sitios, el vapor se acumula en las superficies planas durante el periodo de calentamiento. […]

Leer más...

bielas en industria automotriz

Bielas de doble articulación para la industria del automóvil

Genoveva de Ros | 21 julio, 2020

Autor: Sebastian Bloechl ¿Qué es una biela de doble articulación? Se trata de una barra con posibilidad de conexión en ambos extremos, a los que se pueden insertar articulaciones angulares, pernos o bolas esféricas. Estas se conectan a los correspondientes componentes del vehículo. Normalmente, las bielas de doble articulación están hechas de acero o aluminio. […]

Leer más...

iglidur en automoción

¿Cómo reducen los cojinetes de fricción iglidur el ruido en los automóviles?

Genoveva de Ros | 19 mayo, 2020

  ¿Qué significa BSR? Los BSR (buzz, squeak and rattle), son todos los ruidos producidos por los componentes y ensamblajes en el automóvil. La prueba BSR, también llamada prueba de zumbido, chirrido y cascabeleo, es un método acústico de la industria automotriz que se utiliza para medir el volumen de estos ruidos. Consiste en simular […]

Leer más...

Pieza automocion 3d

Impresión 3D en la industria automotriz

Genoveva de Ros | 24 enero, 2020

La libertad de diseño y la necesidad de una reacción rápida es la tónica habitual en los departamentos de desarrollo del sector de la automoción. Toda empresa que responda velozmente a los nuevos requerimientos, obtiene ventajas competitivas. Por este motivo, la fabricación aditiva y el sector automotriz están hechos el uno para el otro. Las […]

Leer más...