Resultados de búsqueda para: lubricacion

Limpiaparabrisas coche

Cojinetes para el limpiaparabrisas

Un limpiaparabrisas que funcione correctamente es una parte crucial para la comodidad y la seguridad al volante. El brazo del limpiaparabrisas, junto con el mecanismo de palanca debe durar toda la vida útil del vehículo y funcionar perfectamente.    Los componentes móviles y los puntos de apoyo del limpiaparabrisas soportan una carga extrema durante varios millones …

Cojinetes para el limpiaparabrisas Leer más »

Cintas transportadoras en el sector packaging

Rodillos para extremos de bandas transportadoras

Los rodillos para extremos de bandas transportadoras garantizan el guiado sobre las transiciones entre cinta y cinta, especialmente cuando el espacio de instalación es limitado. Los knife-edge rollers permiten transferir productos de una cinta a otra con total seguridad. Hace 10 años igus desarrolló los primeros rodillos para extremos de cintas transportadoras para la industria de …

Rodillos para extremos de bandas transportadoras Leer más »

historia de los cables chainflex

Cable industrial duradero para cadena portacables

¿Por qué una empresa de plásticos fabrica cables? La explicación de cómo una empresa de plásticos llegó a desarrollar cables duraderos para cadenas portacables es en realidad bastante sencilla. Cuando igus lanzó la primera cadena energética de plástico en 1971, muchos clientes estaban entusiasmados con el nuevo concepto de suministro de energía y quisieron actualizar …

Cable industrial duradero para cadena portacables Leer más »

Casquillo de bronce con orificios de lubricación

Cojinetes de bronce: comparativa

Los cojinetes de bronce, como muchos otros cojinetes puramente metálicos, son una aleación. En este proceso, se crean “mezclas” metálicas fundiendo diferentes tipos de metal con distintas propiedades.  Es difícil realizar una comparativa directa de las aleaciones con los compuestos comunes en los cojinetes poliméricos. En este artículo vamos a ayudar a distinguir mejor entre las dos tecnologías …

Cojinetes de bronce: comparativa Leer más »

casquillos DU

Cojinetes de metal-polímero: comparativa

En este artículo examinamos en profundidad los cojinetes de metal-polímero.  ¿Qué son los cojinetes de deslizamiento de metal-polímero? ¿Cómo se diferencian de otros tipos de cojinetes? ¿Para qué son particularmente buenos y cuándo es mejor no usarlos? Echamos un vistazo literal a los cojinetes de metal-polímero también conocidos como cojinetes DU, y sopesamos las ventajas …

Cojinetes de metal-polímero: comparativa Leer más »

asientos de automóvil ajustables

Cojinetes plásticos para asientos de automóvil

Los asientos de automóvil han experimentado un enorme progreso tecnológico en los últimos años. Cada vez más opciones de ajuste electrónico se han abierto camino en los fabricantes de automóviles por medio de actuadores.  Los sistemas de asientos deben ser ligeros, ofrecer el máximo confort y, al mismo tiempo, ser seguros.    En un diseño …

Cojinetes plásticos para asientos de automóvil Leer más »

Cojinetes para bici de montaña

Ventajas del plástico en rodamientos para bicicletas

En la industria de la bicicleta, las soluciones innovadoras no sólo se centran en el diseño, sino también en la elección de los materiales. Por ejemplo, para el cuadro de la bici podemos encontrar acero, aluminio, fibra de carbono o incluso titanio. Los fabricantes de componentes también están trabajando a fondo en el uso de …

Ventajas del plástico en rodamientos para bicicletas Leer más »

tuercas y la influencia de la temperatura

Tuercas de plástico y la influencia de la temperatura

Los conjuntos de tuerca y husillo se utilizan en máquinas de una gran variedad de sectores. Por ello, los requisitos que se exigen a este tipo de sistemas pueden ser muy variados. Deben estar preparados para soportar cargas altas o bajas, velocidades elevadas o reducidas, grandes rangos de temperatura o, incluso, aguantar temperaturas permanentes elevadas …

Tuercas de plástico y la influencia de la temperatura Leer más »

Scroll al inicio