…principal ventaja es que son soluciones silenciosas, libres de lubricación (evitando suciedad), seguros y fiables. Pero la e-spool no solo se utiliza en el mundo del espectáculo. Aquí os dejamos…
…con una única pieza de plástico Autolubricados: no necesitan lubricación externa Ahorro en tiempo de instalación y pasos de proceso con mejoras como los diseños innovadores de nuestros cojinetes de clip…
…de sellado complejos para mantener el lubricante en el interior del cojinete y la suciedad fuera del mismo. Otra posibilidad es la lubricación constante de grasa en los agujeros (que…
…requieren lubricación adicional con aceite o grasa. Además, la producción de cojinetes de deslizamiento de polímero requiere solo alrededor de una décima parte de la energía necesaria para su producción…
…otros componentes como carros portacables, ruedas, cables de arrastre, cuerdas de choque y cojinetes. Cada pieza individual requiere un mantenimiento y una lubricación regulares, especialmente cuando se expone a entornos…
…utilizar en aplicaciones con todo tipo de cargas, velocidades medias, no requieren de lubricación lo que los hace ideales en entornos limpios o sin mantenimiento. No hacen ruido. Los rodamientos…
En las citas con los clientes y durante las discusiones en las ferias, nuestra gama de cojinetes con compensación de ángulo siempre es bien recibida. Sin lubricación ni mantenimiento, además…
…menor peso, menor consumo y mayor vida útil. Y, por supuesto, con un funcionamiento completamente libre de lubricación. En el siguiente enlace encontrarás una comparación instructiva entre el peso de…
…y una pista exterior reducen la resistencia a la fricción, en contraste con la lubricación de los cojinetes lisos. Sirven como fijación para ejes, por lo que, según el diseño,…
¿Cómo se sustituye un elemento de deslizamiento? Created On10 julio, 2019 byAlbert Brufau Print ← Todos los temas La alternativa a los cojinetes de recirculación de bolas con lubricación son…