How Can We Help?
El valor PxV es el producto de la velocidad (V) y la presión (P). Este valor indica el calor generado en el cojinete por unidad de tiempo.
En los cojinetes de fricción normalmente se indica el valor máximo de PxV. Se trata de la cantidad de calor que puede eliminarse por unidad de tiempo gracias a la capacidad de disipación del calor de los materiales implicados. Si el calor generado por el movimiento con cargas es mayor que el calor que puede disiparse en el mismo tiempo, el cojinete se calienta hasta que los componentes fallan.
El valor PxV hace que sea posible valorar si un cojinete es apto para el movimiento de una aplicación en concreto, pero, desafortunadamente, no indica nada sobre la durabilidad del cojinete en la aplicación:
¿Un cojinete que tenga un valor PxV máximo el doble de alto tiene mayor vida útil que otro con un PxV de solo 1,5 veces mayor? ¿Cuántos factores de seguridad deben planearse?
Si necesitas más información sobre el valor PxV en cojinetes de fricción, lee este artículo – ver