← Todos los temas

El ramal superior es la parte superior de una cadena portacables. En un movimiento lineal horizontal, la logitud del ramal superior cambia constantemente. Por eso, en una aplicación horizontal se debe tener en cuenta la longitud autosoportada máxima del ramal superior. Esto depende de la serie de la cadena, la carga adicional y la velocidad/aceleración máximas. Para determinar estas longitudes, los fabricantes de cadenas portacables tienen diagramas de carga para cada serie de cadenas portacables.

Lo que se conoce como diagrama de carga para una cadena portacables
Scroll al inicio