← Todos los temas

Sí, se puede. Las interfaces de comunicación disponibles facilitan la conexión a un sistema de control industrial de nivel superior, como un PLC o un ordenador industrial muy fácil.

Pero no solo eso… el D1 funciona igual de bien con microcontroladores como un Arduino u ordenadores monoplaca como el Raspberry Pi. Por tanto, el D1 también está preparado para los proyectos IOT.

Aquí hay una pequeña lista de sistemas de control en los que ya se han implementado aplicaciones.

Según de los requisitos del cliente, entradas/salidas digitales, señales de ciclo/dirección, entradas analógicas,

CANopen o Modbus TCP (portal) se usaron como interfaz de comunicación entre el D1 y un control superior.

Siemens

  •                 Siematic Logo!
  •                 Siematic S7-1200
  •                 Siematic S7-1500
  •                 Siematic S7-300
  •                 Siematic S7-400

Servotronix

  •                 softMC301

Beckhoff

  •                 CX1020
  • CX5130

Mitsubishi

  •                 FX3G-40M

Raspberry Pi

  • Versión 3
  •                 Versión 2
  •                 Revolution PI

Arduino

  •                 Uno

BeagleBone

  •                 Negro

Software para sistemas de control para ordenador

  •                 CODESYS
  •                 LabVIEW
  •                 MATLAB
Scroll al inicio