← Todos los temas

Las consultas sobre la protección de las sistemas de guiado lineal contra la corrosión surgen muy a menudo, ya que esas solcuiones se utilizan en todo tipo de entornos. En aplicaciones interiores, «solo» es necesario una lubricación adecuada. En los garajes, normalmente esta puede reducirse. En aplicaciones exteriores, no hace falta decir que están en contacto con lluvia, nieve, calor y bajas temperaturas, así como suciedad y polvo. El clima del norte de Europa es diferente, por ejemplo, al del Extremo Oriente, caracterizado por una alta humedad. Al contrario del funcionamiento 24/7 de las guías en plantas industriales, las guías de particulares normalmente solo se utilizan por la tarde o durante los fines de semana, por lo que están paradas la mayor parte del tiempo. He aquí la pregunta del millón: ¿qué lubricante proporciona la mejor lubricación y protección anticorrosión y dónde puedo comprarla? Lo primero que se debe hacer es echar un vistazo a la página web del fabricante o considerar productos de otros fabricantes. ¿De viscosidad alta o baja? ¿Para temperaturas moderadas, altas o bajas? ¿Qué cantidad de polvo y suciedad hay en el entorno? ¿Cuál es el lubricante más rápido de conseguir y más fácil de usar? ¿Qué lubricantes pueden deteriorar los componentes que produzca? En los foros pueden encontrarse argumentos a favor y en contra de casi todos los tipos de lubricantes. Además, la contaminación ambiental está más presente que nunca, por lo que los fabricantes deben hacer frente a preguntas como ¿Cuál es la base de este lubricante? ¿Qué ocurre si el lubricante entra en contacto directo con la piel? ¿Y con la ropa? ¿Cuáles son sus riesgos para la salud? ¿Cómo se desechan los recipientes o dispensadores de aerosol? ¿Se eliminan como un residuo orgánico o deben llevarse al servicio móvil para sustancias peligrosas? La opción más fácil es evitar todas estas dudas utilizando una guía lineal de igus. Sus componentes son resistentes a la corrosión, hechos de aluminio anodizado, anodizado duro o acero inoxidable y están compuestos por cojinetes plásticos. Además, tienen un funcionamiento muy higiénico, pueden limpiarse fácilmente con agua y no necesitan lubricantes.

Scroll al inicio