← Todos los temas

Los cables de 7 conductores son problemáticos, sobre todo en largos recorridos y con radios de curvatura pequeños. El problema es que se forma una gran circunferencia del trenzado, que principalmente se produce en los cables de 7 conductores con secciones del conductor de más de 1 mm. Debido a las fuerzas de tracción/empuje que actúan en los conductores cuando el cable se flexiona, los conductores son empujados hacia el elemento central, donde se crea un espacio debajo del revestimiento que hace que desde fuera parezca un tirabuzón.    

Scroll al inicio