How Can We Help?
Con un ángulo de montaje de entre 3-5°, la cadena portacables se ve ligeramente forzada hacia abajo por la fuerza de empuje/tracción. Esto evita el ascenso de la cadena portacables.
El ángulo de incidencia del ramal superior al ramal inferior es de unos 3-5°, un ángulo ideal para reducir el desgaste.

Si el ramal superior se instala en paralelo directamente sobre el ramal inferior, el ramal superior puede aumentar debido a la fuerza de empuje ejercida y la cadena portacables se arquea hacia arriba. Esto afecta la vida útil de la cadena portacables, por lo que recomendamos una instalación con un ángulo de montaje hacia abajo (3-5°).