How Can We Help?
En el caso de los cojinetes lineales iglidur, la holgura adecuada para el cojinete se ajusta automáticamente a no ser que se desee lo contrario. Por ejemplo, en el caso que se trate de un producto especial hecho a medida después de acoplarse a presión. La holgura resulta de la tolerancia del cojinete lineal (E10, F10 o D11, en función del material) y la tolerancia del eje, que debería ser de h9. En el marco de la inspección de calidad de igus, los cojinetes lineales se montan a presión en una carcasa con una tolerancia H7 con la ayuda de un pasador de calibración.
Causas frecuentes de las desviaciones dimensionales y la holgura del cojinete:
– Un agujero en la carcasa/un eje con la tolerancia incorrecta o producida de forma inadecuada
– Rebabas en el agujero de la carcasa
– mediciones efectuadas con instrumentos de medición inadecuados (por ejemplo , un pie de rey)
– absorción de la humedad (en el caso de materiales con una alta absorción de humedad)
– deformación como consecuencia de unas temperaturas excesivamente altas que superan las máximas recomendadas
¿Siguen habiendo desviaciones? Contáctanos, estaremos encantados de asesorarte.