How Can We Help?
Los carros miniaturizados de la serie TW 02 siempre deben tener una cantidad mínima de holgura entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida.
Montaje
- El carro lineal de la serie TWE 04 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-04.
- El carro está listo para usarse.
Ajuste de holgura
- Si se desea, la holgura del cojinete puede ajustarse de forma individual.
- La holgura del cojinete se puede reducir (-) o aumentar (+) en ocho pasos con la ayuda de una llave Allen de 2,5 mm.
- Una vez ajustada la holgura, hay que volver a revisarla.
- Si es la holgura deseada, el carro está listo para usarse.
Así se hace: