How Can We Help?
¿Una guía lineal hecha de aluminio, plástico o carbono? Ninguno de estos materiales son muy duraderos. Una guía lineal debe estar fabricada de acero; esta es la única buena opción. Y es verdad: en muchas aplicaciones con movimientos dinámicos y cargas elevadas, las guías lineales hechas de acero son la primera elección. Pero los tiempos cambian y las guías lineales cada vez se enfrentan a nuevos retos. Están apareciendo nuevos mercados y necesidades. Las cuestiones ambientales y la sostenibilidad se han convertido en factores clave. En el sector de la construcción aeronáutica o en la industria automotriz, cada gramo cuenta en la lucha para reducir las emisiones. En el área de la electromovilidad, las funciones de ajuste se llevan a cabo con la ayuda de guías lineales ligeras, lo que significa menor peso, menor consumo y mayor vida útil. Y, por supuesto, con un funcionamiento completamente libre de lubricación. En el siguiente enlace encontrarás una comparación instructiva entre el peso de una guía lineal con cojinetes metálicos y una guía lineal con cojinetes plásticos:
Aquí encontrarás los sistemas de guiado lineal de perfil plano