Los cables de 7 conductores son problemáticos, sobre todo en largos recorridos y con radios de curvatura pequeños. El problema es que se forma una gran circunferencia del trenzado, que principalmente se produce en los cables de 7 conductores con secciones del conductor de más de 1 mm. Debido a las fuerzas de tracción/empuje que […]
Los cables con filamentos trenzados por capas, 7 o más conductores y una sección del conductor de > 1 mm², son especialmente vulnerables en largos recorridos, ya que sufren el llamado «efecto tirabuzón». Este conlleva efectos perjudiciales para toda la estructura del cable y se pueden producir roturas. El trenzado en grupos evita que se […]