Sustitución del cojinete - igus Blog España
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Infórmese aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

Etiqueta: Sustitución del cojinete

Sustitución del elemento de deslizamiento en el raíl en 30 segundos

Albert Brufau | 10 julio, 2019

Uno de los componentes más sensacionales de la guía lineal drylin® W es el cojinete W200UMA de fácil sustitución. Con este tipo de cojinete, el elemento de deslizamiento puede reemplazarse directamente en el riel. No es necesario desmontar ni la carcasa ni el carro ni el módulo lineal ni el robot Delta. Los cuatro cojinetes […]

Leer más...

¿Cómo se cambian los cojinetes de una guía lineal plana?

Albert Brufau | 10 julio, 2019

La guía lineal drylin N de perfil plano consiste en un perfil C anodizado por el que se desliza un carro. El carro básico se trata de un componente de zinc colado a presión que se enclipa a una carcasa deslizante fabricada con el plástico iglidur J. Funcionamiento higiénico, silencioso y completamente en seco. Las […]

Leer más...