No es necesario conectarse a la red corporativa para alinear los datos del sensor con la nube igus. Los módulos icom e icom. plus envían sus datos de manera independiente a través de una conexión IoT a la nube de igus, y los datos corporativos no se consultan en ningún momento. Votar Arriba +0 Votar […]
Para mostrar los datos de la vida útil no se necesita un ordenador adicional u otros programas. La vida útil y los datos de tiempo de ejecución de los componentes de igus se pueden ver en el panel de control ya instalado, lo que facilita el manejo y ofrece una descripción completa de la producción. […]
Los defectos en el equipo no siempre se pueden predecir o evitar. Por ejemplo, si una cadena portacables falla, aparte del suministro de energía dañado, todo el sistema puede dañarse rápidamente y apagarse durante mucho tiempo. Por el contrario, si la cadena portacables tiene instalado un detector de fallos EC.B, este detecta un defecto como […]
igus ofrece tres sensores (CF.Q, CF.D y CF.P) para los cables chainflex. CF.Q es el sensor para las especificaciones eléctricas de los cables chainflex Sirve para la prevención de fallos y funciona sin necesidad de un módulo adicional Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas En caso de fallo, se informa con un […]
Todos los sensores de cadenas portacables de igus (monitorización de empuje/tracción, abrasión, movimiento, medición de desgaste, detección de rotura) se pueden conectar a un icom o un módulo plus icom. plus. El módulo puede transmitir los datos de medición a un monitor del equipo o a un ordenador, donde se muestran de manera individual o […]
Hablamos de Inteligencia Artificial (IA) cuando los ordenadores y máquinas aprenden de los datos recopilados y actúan en base a ellos. El término aprendizaje automático también se utiliza en el sector de las máquinas. En la vida privada, un ejemplo es el de los usuarios de servicios de música en streaming. Un algoritmo aprende constantemente […]
No, no es necesario. Al monitorear su propia producción, cada usuario puede decidir por sí mismo cuánto quiere digitalizar y cómo quiere utilizar las oportunidades que ofrece el Internet de las cosas. No todo el mundo está conectado y no todos quieren conectarse a la red. Muchos están preocupados por transferir sus datos confidenciales de […]
El mantenimiento predictivo se refiere a un mantenimiento ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino idealmente planificado y acompañado por el uso sensato de los recursos humanos. Puede que los intervalos de mantenimiento deban reducirse por un uso más intensivo de la máquina o el equipo y que esté a punto de llegar al fallo. […]