La mayoría de los rodamientos de bolas están disponibles en versión sellada. El sellado tiene lugar de acuerdo con el principio del sello del eje. Existen las siguientes designaciones de sello específicas del fabricante: Z = cubierta de chapa metálica en un lado con sello de separación ZZ/2Z = como arriba, en ambos lados RS = […]
Picos de tensión, etc. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
(Instalación recomendada) Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Ventajas de los rodamientos de bolas en comparación con los cojinetes Desventajas de los rodamientos de bolas en comparación con los cojinetes – Baja fricción y, por tanto, generan poco calor – Sin efecto «stick-slip» (par de arranque apenas mayor que el par operativo) – Necesitan poca lubricación – Casi ningún cuidado y mantenimiento necesario […]
Por ejemplo, con rodamientos plásticos de bolas libres de lubricación. A diferencia del metal, es cierto que estos rodamientos no pueden utilizarse con altas velocidades superiores a 5.000 r/min, pero solo unas pocas aplicaciones necesitan rotar con una velocidad tan increíble. La mayoría de aplicaciones tienen cargas y velocidades reducidas. Los rodamientos plásticos de bolas […]
Sin los rodamientos de bolas, el mundo no giraría correctamente, ¿verdad? A veces nos limitamos a ver el mundo tal como es: Todo crece y se desarrolla, Todo está en movimiento y todo se considera obvio. Sin embargo, uno apenas piensa en tal maravilla de tecnología: el rodamiento de bolas, tan presente en nuestras vidas. […]
¿Cuándo es preferible usar un rodamiento de bolas frente a un cojinete de fricción iglidur?