Ramal inferior - igus Blog España

Etiqueta: Ramal inferior

¿Por qué tengo que reducir el punto de suspensión en una carrera larga?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Un punto de conexión reducido es absolutamente necesario para las aplicaciones de deslizamiento: Para evitar que se rompa la cadena por un estado crítico. Para reducir el desgaste (si el terminal móvil no se reduce, hay más abrasión) Ejemplo: si movemos la cadena portacables de derecha a izquierda hasta que el espacio entre el ramal […]

Leer más...

¿Por qué es beneficioso un soporte de terminal móvil inclinado?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Con un ángulo de montaje de entre 3-5°, la cadena portacables se ve ligeramente forzada hacia abajo por la fuerza de empuje/tracción. Esto evita el ascenso de la cadena portacables. El ángulo de incidencia del ramal superior al ramal inferior es de unos 3-5°, un ángulo ideal para reducir el desgaste. Si el ramal superior […]

Leer más...