Los mazos sin protección se utilizan para guiar cables y mangueras en aplicaciones colgantes, como el suministro de energíadel accionamiento superior. Para ello, cables suelen unirse en paquetes energéticos. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Los cables en los mazos desprotegidos no llevan guía y no tienen un radio de curvatura definido, por lo que pueden moverse y retorcerse dentro de la manguera, lo que en el peor de los casos puede provocar que se rompa un cable. En condiciones de mucho viento, el mazo sin protección que cuelga libremente […]
Para garantizar un guiado seguro de los cables con largas secciones del conductor y un peso elevado en aplicaciones colgantes, igus ha desarrollado la e-loop como alternativa al mazo sin protección. Se trata de un sistema de suministro de energía modular que realiza movimientos tridimensionales y puede mover cables con un radio de flexión definido […]
Las cadenas portacables para aplicaciones con cargas elevadas de la industria del petróleo, el gas, de ultramar, energía en tierra e ingeniería civil. La cadena e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema, por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe […]
La e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema. por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe las fuerzas de tracción y pasa a través de los terminales de montaje hasta la estructura de soporte. Como resultado, los cables están completamente […]
La cadena e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema, por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe las fuerzas de tracción y pasa a través de los terminales de montaje hasta la estructura de soporte. Como resultado, los cables están […]
Los mazos sin protección se pueden integrar fácilmente en los sistemas. Se tratan de un estándar industrial y hace décadas que se utilizan. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!