Con la ayuda de la impresión 3D pueden fabricarse moldes para inyección de forma rápida y ahorrando hasta un 80% en costes. Como resultado, los moldes impresos en 3D son idóneos para producir piezas para prototipos o series con cantidades reducidas y pueden solicitarse sin cantidad mínima de pedido. La gama completa iglidur está compuesta […]
Para la impresión 3D existe una amplia gama de plásticos técnicos donde elegir. En el desarrollo de nuestros plásticos incluimos el conocimiento de tribología acumulado durante décadas. De esa manera, el usuario puede encontrar el plástico de alto rendimiento iglidur con las especificaciones perfectas para su aplicación. Por ejemplo, para cargas elevadas, el contacto con […]
El sistema experto iglidur se basa en cientos de miles de mediciones realizadas de manera sistemática ennuestro laboratorio. Por lo general, en estas pruebas tribológicas las pérdidas de material relacionadas con el desgaste se determinan midiendo el volumen de desgaste y la pérdida de peso del cojinete. Según nuestra experiencia, es más práctico medir directamente […]
Se suele notar cuando los cojinetes están desgastados, ya sea a través de chirridos, traqueteo o movimientos rígidos. Si el cojinete se atasca, no se puede hacer nada: la producción de la fábrica se paraliza. Por eso, sería de gran ayuda saber de antemano cuándo hay que cambiar el cojinete. La vida útil, es decir, […]
El moho está muy presente en los sistemas de construcción técnica y la industria automovilística y aeronáutica. No solo es molesto, sino que también es una amenaza para la salud que no hay que tomarse a la ligera. Por eso, los cojinetes deben ser resistentes a los hongos y las bacterias. Por esta razón, los […]
La variedad de materiales iglidur es el resultado de requisitos de clientes muy diferentes durante las últimas tres décadas. El desarrollo de un buen material para cojinetes es a menudo como la cuadratura del círculo. Si se mejora un aspecto suele ocurrir a expensas de otro. – Los cinco materiales estándar de iglidur (iglidur G, […]
Con unos cuantos datos sobre la aplicación, se puede realizar una selección preliminar con la ayuda del buscador de productos iglidur o calcular la vida útil con la calculadora de vida útil iglidur. La gran variedad de materiales se reduce rápidamente quedando solo los materiales que se adaptan a la aplicación. Votar Arriba +0 Votar […]
Los cojinetes de fricción iglidur J e iglidur W300 pertenecen a los cojinetes resistentes al desgaste de la gama de productos iglidur. Si la vida útil es similar y suficiente en ambos casos, los valores límite de la aplicación deben ser decisivos para la elección del material: iglidur J está predestinado para áreas húmedas debido […]
A los materiales iglidur se les llama compuestos, plásticos que han sido mezclados con rellenos especiales y aditivos. Estos le aportan al compuesto plástico especificaciones adicionales como una mayor estabilidad mecánica, mejores propiedades de deslizamiento o protección contra la radiación UV, y se han desarrollado especialmente para su uso como cojinetes lineales con un funcionamiento en […]
Sí. iglidur N54 está compuesto por un 54 % de materias primas renovables. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!