igus dispone de dos sensores distintos diseñados para detectar a tiempo los posibles fallos de los cables chainflex® Sensor CF.Q Indica los cambios en las propiedades eléctricas y permite detectar de antemano un fallo inminente en el cable. Monitoriza parámetros eléctricos del cable y predice la vida útil que le queda. Sensor CF.D Se […]
El requisito previo para obtener la información más precisa posible sobre el tiempo de funcionamiento sin problemas de nuestros componentes es que los operadores proporcionen detalles precisos sobre los parámetros de su aplicación. Entre estos se incluye información sobre el uso con las condiciones metereológicas y temperaturas, distancias, cargas, número de ciclos, etc. ¿Cómo podemos […]
Con el fin de digitalizar procesos, cada vez más usuarios integran las máquinas y los sistemas al Internet de las cosas, hecho que facilita las tareas de mantenimiento. Hasta ahora, los técnicos de servicio tenían que inspeccionar miles de componentes in situ y con regularidad. Un trabajo que requiere mucho tiempo y que puede llevar […]
Los defectos en el equipo no siempre se pueden predecir o evitar. Por ejemplo, si una cadena portacables falla, aparte del suministro de energía dañado, todo el sistema puede dañarse rápidamente y apagarse durante mucho tiempo. Por el contrario, si la cadena portacables tiene instalado un detector de fallos EC.B, este detecta un defecto como […]
En igus tenemos los sensores adecuados para sistemas lineales, platos giratorios y cojinetes de deslizamiento en la gama de productos. Todos pertenecen a los productos que permiten el mantenimiento predictivo. DLT.W – Sensor de desgaste de los sistemas lineales drylin T Integrado en el elemento de deslizamiento Indica el desgaste del elemento de deslizamiento con […]
Todos los sensores para cadenas portacables de igus (monitorización de empuje/tracción, abrasión, movimiento, medición de desgaste, detección de rotura) se pueden conectar a un módulo icom. plus. El módulo puede transmitir los datos de medición a un monitor del equipo o a un ordenador, donde se muestran de manera individual o conjunta. La ventaja de […]
No, no es necesario. Al monitorear su propia producción, cada usuario puede decidir por sí mismo cuánto quiere digitalizar y cómo quiere utilizar las oportunidades que ofrece el Internet de las cosas. No todo el mundo está conectado y no todos quieren conectarse a la red. Muchos están preocupados por transferir sus datos confidenciales de […]
No, no es necesario. Si una empresa desea monitorizar la producción y cambiar al mantenimiento predictivo, no tiene que comprar hardware adicional y configurar una nueva infraestructura informática. Para integrar los sensores, igus ofrece varias opciones. Todo es posible, desde la simple conexión a un módulo de riel superior directamente en el sistema, que muestra […]
El mantenimiento predictivo se refiere a un mantenimiento ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino idealmente planificado y acompañado por el uso sensato de los recursos humanos. Puede que los intervalos de mantenimiento deban reducirse por un uso más intensivo de la máquina o el equipo y que esté a punto de llegar al fallo. […]