Libre de lubricación - igus Blog España
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Infórmese aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

Etiqueta: Libre de lubricación

¿Cuál es el impacto medioambiental del uso de plásticos técnicos?

Genoveva de Ros | 10 junio, 2020

Mayoritariamente se cataloga a los plásticos como una gran amenaza para el medio ambiente. Lo cual es cierto, si se utilizan de forma descontrolada. Aunque, no hay que confundir el plástico de un solo uso con el plástico técnico. Pero si nos ceñimos al sector industrial, los lubricantes son mucho más contaminantes. Se están usando […]

Leer más...

¿Cuánto ahorro supone prescindir del uso de lubricantes en mi actividad?

Genoveva de Ros | 10 junio, 2020

Evidentemente la respuesta a esta pregunta vendrá dada por el tipo de aplicación, volumen de producción, y las condiciones de trabajo. De forma directa la empresa ahorrará dinero en la compra de lubricantes. Indirectamente encontraremos ahorros en las tareas de mantenimiento asociadas. Además, se evitarán contratiempos derivados de una mala lubricación, como ruidos y averías […]

Leer más...

Uso de plásticos técnicos para fricción sin lubricante, ¿mejora en el mantenimiento y vida útil de las máquinas?

Genoveva de Ros | 10 junio, 2020

Se puede responder que sí a ambas cuestiones. Eliminar el mantenimiento ya es una mejora en sí misma. Y alargar la vida útil, en la mayoría de aplicaciones, también puede considerarse una mejora. En movimientos lentos o semi-estáticos y cargas medias o altas, es donde la lubricación no aporta grandes beneficios. Y, por tanto, cuando […]

Leer más...

¿Realmente puede eliminarse el uso de lubricantes en tu máquina?

Genoveva de Ros | 10 junio, 2020

Sí, se puede en muchas aplicaciones, pero lógicamente, no en todas. El uso de cojinetes en plástico técnico sin necesidad de lubricación está limitado por dos factores: la carga a la que sometes el cojinete y la velocidad del movimiento (velocidad de deslizamiento o fricción). El uso de nuestros cojinetes para fricción en seco, en […]

Leer más...

Ventajas de la no lubricación industrial

Genoveva de Ros | 5 junio, 2020

Ventas de la no lubricación de cojinetes en el mundo industrial

Leer más...

¿Por qué son tan especiales los cojinetes plásticos autolubricados?

Albert Brufau | 12 julio, 2019

Hay que conocer los pros y contras de las opciones disponibles. Los cojinetes plásticos autolubricados contienen lubricantes sólidos incrustados en pequeñas partículas del material homogéneo. En funcionamiento, este tipo de lubricantes reducen el coeficiente de fricción. No desaparecen como ocurre con la grasa o el aceite y, debido a la estructura homogénea, se distribuyen por […]

Leer más...

¿Qué significa que un producto esté «libre de lubricación»?

Albert Brufau | 9 julio, 2019

Los cojinetes de materiales iglidur, a diferencia de otros cojinetes lineales, no requieren ningún tipo de lubricación adicional. La fricción entre el cojinete lineal y el eje se reduce gracias a unas partículas de lubricante sólido de tamaño muy pequeño que se encuentran integradas en el material y que lo protege de influencias externas. Votar Arriba […]

Leer más...

¿Qué significa que un producto esté «libre de mantenimiento»?

Albert Brufau | 9 julio, 2019

Muchos fabricantes afirman que sus productos están libres de mantenimiento. Generalmente, esto implica que el cojinete se suministra con una lubricación inicial. Mientras la lubricación se mantenga intacta, no es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento. En cambio, los plásticos iglidur  no disponen de película lubricante, por lo que no hay que preocuparse por si […]

Leer más...