Largo recorrido - igus Blog España
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Infórmese aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

Etiqueta: Largo recorrido

¿Qué hay que tener en cuenta en una aplicación deslizante?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Si el suministro de energía de igus está diseñado para una carrera larga, entonces hay que reducir el terminal móvil. Esto permite una colocación anterior del ramal superior en el ramal inferior, lo que evita una carga mayor en el primer eslabón después del terminal móvil. La cadena portacables debe poder moverse libremente durante toda […]

Leer más...

¿Puedo implementar una carrera larga sin un carril de guiado?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Sí, si, por ejemplo, el espacio es muy estrecho o es imposible poner un canal por razones de precio, entre otras soluciones puede utilizarse un sistema autodeslizante. Una barra transversal de deslizamiento automático en forma de peine y un ala deslizante de montaje lateral se fusionan con la cadena portacables. Con la serie seleccionada se […]

Leer más...

¿Cómo calculo la longitud de la cadena para un largo recorrido?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Lk = S/2 + K2 La cadena portacables se desliza en la mitad del ramal inferior y en la otra mitad en una barra deslizante, como se muestra en la imagen de arriba. Lk = longitud de la cadena S = Longitud de recorrido S/2 = la mitad de la longitud de recorrido R = […]

Leer más...

¿Cómo equilibro las tolerancias de alineación de mi carrera al carril de guiado?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

La unidad de equilibrio de igus FTA para aplicaciones deslizantes con cadenas portacables. El extremo móvil flotante proporciona compensación para los brazos del terminal móvil con un fuerte desplazamiento lateral. Como resultado, la cadena portacables funciona perfectamente sin fuerza en el carril de guiado. Esto asegura que el desgaste se reduzca y alarga la vida […]

Leer más...

¿Cómo calculo la longitud de cadena portacables para mi suministro?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

El cálculo de longitud de la cadena portacables puede llevarse a cabo para aplicaciones autosoportadas y deslizantes. Autosoportada: Si el el punto de suministro está fuera del centro, la fórmula para calcular la longitud de la cadena es la siguiente: K = π x R + (2 x T) Lk = longitud de la cadena […]

Leer más...