No es necesario conectarse a la red corporativa para alinear los datos del sensor con la nube igus. Los módulos icom e icom. plus envían sus datos de manera independiente a través de una conexión IoT a la nube de igus, y los datos corporativos no se consultan en ningún momento. Votar Arriba +0 Votar […]
Hablamos de Inteligencia Artificial (IA) cuando los ordenadores y máquinas aprenden de los datos recopilados y actúan en base a ellos. El término aprendizaje automático también se utiliza en el sector de las máquinas. En la vida privada, un ejemplo es el de los usuarios de servicios de música en streaming. Un algoritmo aprende constantemente […]
No, no es necesario. Al monitorear su propia producción, cada usuario puede decidir por sí mismo cuánto quiere digitalizar y cómo quiere utilizar las oportunidades que ofrece el Internet de las cosas. No todo el mundo está conectado y no todos quieren conectarse a la red. Muchos están preocupados por transferir sus datos confidenciales de […]
En español podemos traducirla por inteligente o elegante. El significado de elegante se refiere a una persona que va a la moda y que muestra un comportamiento agradable. Asociado con la tecnología, el segundo significado es probablemente más importante: inteligente, astuto. Por «smart home» nos referimos a una casa en la que las tecnologías se […]
El concepto de Internet de las cosas describe las máquinas en red que se comunican independientemente entre sí sin la acción del ser humano. Por ejemplo: la nevera, que, a través de sensores, detecta que no queda leche o que se ha alcanzado una cantidad mínima predeterminada, y hace un pedido al supermercado al que […]
El mantenimiento predictivo se refiere a un mantenimiento ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino idealmente planificado y acompañado por el uso sensato de los recursos humanos. Puede que los intervalos de mantenimiento deban reducirse por un uso más intensivo de la máquina o el equipo y que esté a punto de llegar al fallo. […]