Como alternativa a los rodamientos de bolas con lubricantes existen los elementos de deslizamiento autolubricados y limpios. Los dos tipos cilíndricos tienen alturas de instalación idénticas y se pueden instalar en cualquier carcasa lineal. El montaje en la carcasa también es idéntica en ambos cojinetes. Al contar con una carcasa divisible, el reemplazo del cojinete […]
Todas las soluciones de igus son fáciles de instalar. Además, existen instrucciones e información de montaje de muchos productos igus. Asimismo, igus ofrece un servicio de instalación del sistema completo en las instalaciones del cliente por parte de un equipo técnico igus. De esta forma, el cliente obtiene una solución completa a partir de un […]
Los carros TWA ajustables siempre deben tener una holgura mínima entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con tres llaves de ajuste. Montaje Introduce las tres llaves de ajuste, gíralas en sentido antihorario y «desbloquea» la holgura del cojinete. Empuja el carro lineal automático de la serie TWA hasta introducirse en […]
Los carros lineales QWE se suministran con un dispositivo de fijación para el transporte, que a la vez facilita considerablemente la instalación. Se aconseja conservar este dispositivo de fijación para futuros desmontajes. Montaje El raíl AWMQ anodizado duro de par resistente se introduce en el interior del carro. Una vez hecho, el dispositivo de fijación […]
Los carros de la serie TW 01 siempre deben tener una holgura mínima entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida. Montaje El carro lineal de la serie TW 01 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-01. El carro está listo para usarse. Ajuste de […]
Los carros miniaturizados de la serie TW 02 siempre deben tener una cantidad mínima de holgura entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida. Montaje El carro lineal de la serie TWE 04 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-04. El carro está listo para […]
Los carros lineales de la serie TW 01 siempre deben tener una holgura mínima entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida. Montaje El carro lineal de la serie TW 12 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-01. El carro está listo para usarse. Ajuste […]
Como alternativa a los patines lineales de bolas lubricados existen los sistemas de guiado lineal autolubricados drylin® R Los dos tipos de cilindros presentan exactamente la misma altura de instalación y pueden alojarse en cualquier carcasa lineal. También se instalan en el alojamiento exactamente de la misma forma. Primero, se introduce un circlip en la […]
Para que la instalación de nuestros cojinetes sea fácil y sencilla, aconsejamos – un agujero desbarbado, preferentemente con un ligero achaflanado – un agujero con tolerancia H7 – asegurarse de que el cojinete no supera el tamaño del agujero en un 2 % antes de montarse a presión – instalar el cojinete utilizando una prensa […]