Básicamente, una impresora 3D se asemeja mucho a la impresora 2D que aplica tinta en un papel mediante inyección de tinta o láser. El 3D es un proceso adicional en el que el material se añade de manera gradual capa a capa para crear un modelo tridimensional. Existen varios métodos de impresión 3D que trabajan […]
Con la ayuda de la impresión 3D pueden fabricarse moldes para inyección de forma rápida y ahorrando hasta un 80% en costes. Como resultado, los moldes impresos en 3D son idóneos para producir piezas para prototipos o series con cantidades reducidas y pueden solicitarse sin cantidad mínima de pedido. La gama completa iglidur está compuesta […]
La fabricación aditiva describe un proceso de producción disruptiva en el que el material se aplica capa a capa para crear un componentefísico. La base de la estructura en capas sondatos de diseño CAD en 3D. Los componentes se crean capa a capa en vez de mecanizarse de manera sustractiva a partir de una barra […]
En 1989 se registraron nuevas patentes para varios procedimientos en el área de impresión 3D. Por un lado, Carl Deckard registró una patente para el proceso de sinterización por láser (SLS). En este proceso, el polvo de plástico se funde con láser. Con el modelado por deposición fundida (FDM), Scott Crump anunció otro procedimiento. En […]
No obstante, la conversión de los datos en archivo STP a STL puede dar lugar a imprecisiones en el rango de centésimas. Esto se debe a los diferentes tipos del trazado de superficie. El formato STP utiliza un algoritmo de datos que los presenta de forma más detallada que el formato STL, lo cual se debe […]
SLA (estereolitografía): ± 0,2 % (con un límite inferior a ± 0,2 mm) La estereolitografía (SLA que incluye el DLP), junto con el Polyjet, es el método más preciso. El diámetro del láser suele ser de entre 100 y 150 µm, lo que es mucho menos comparado con el método FDM. Como resultado, se […]
Dependiendo de la alineación de la pieza durante la impresión, pueden producirse resultados diferentes en la superficie. Según el proceso de impresión, la calidad de la pieza terminada puede variar. Por lo tanto, hay que prestar atención a la alineación durante la impresión, si hay ciertas áreas funcionales en la pieza en las que hay […]
Según los requisitos de la pieza acabada, la impresión 3D también requiere un cierto mecanizado de las piezas impresas. Por ejemplo, las estructuras de soporte hay que eliminarlas manualmente. Del mismo modo, las piezas están sujetas a varios métodos de granallado o acabado vibratorio según las necesidades. También puede que se necesario lijar de manera […]
La precisión de una pieza de impresión 3D depende del método y la calidad de la impresora. El filamento para impresión 3D utilizado y la calidad de los datos CAD también juegan un papel importante. Información básica acerca de las tolerancias en la impresión 3D Consulte nuestro post sobre cambiar de STP a STL para […]
Cuando el componente deba suministrarse de forma extremadamente rápida, entonces es mejor imprimir la pieza directamente en 3D ya que los plazos de entrega son de 24 horas hasta un máximo de 3 días. Cuanto más compleja sea la pieza, más ventajas presenta la fabricación mediante impresión 3D. Al no requerir del mecanizado de moldes […]