Industria 4.0 - igus Blog España

Etiqueta: Industria 4.0

¿Puedo conocer el estado de los cables en tiempo real?

Enrique Gárate Cuenca | 9 abril, 2020

igus dispone de dos sensores distintos diseñados para detectar a tiempo los posibles fallos de los cables chainflex®   Sensor CF.Q Indica los cambios en las propiedades eléctricas y permite detectar de antemano un fallo inminente en el cable. Monitoriza parámetros eléctricos del cable y predice la vida útil que le queda. Sensor CF.D Se […]

Leer más...

¿Tenemos que dejar entrar a igus en nuestra red corporativa?

Albert Brufau | 26 julio, 2019

No es necesario conectarse a la red corporativa para alinear los datos del sensor con la nube igus. Los módulos icom e icom. plus envían sus datos de manera independiente a través de una conexión IoT a la nube de igus, y los datos corporativos no se consultan en ningún momento. Votar Arriba +0 Votar […]

Leer más...

¿Las cadenas portacables son compatibles con la industria 4.0?

Albert Brufau | 24 julio, 2019

Con el fin de digitalizar procesos, cada vez más usuarios integran las máquinas y los sistemas al Internet de las cosas, hecho que facilita las tareas de mantenimiento. Hasta ahora, los técnicos de servicio tenían que inspeccionar miles de componentes in situ y con regularidad. Un trabajo que requiere mucho tiempo y que puede llevar […]

Leer más...

¿Tengo que comprarme un ordenador para monitorizar el sistema?

Albert Brufau | 18 julio, 2019

No, no es necesario. Si una empresa desea monitorizar la producción y cambiar al mantenimiento predictivo, no tiene que comprar hardware adicional y configurar una nueva infraestructura informática. Para integrar los sensores, igus ofrece varias opciones. Todo es posible, desde la simple conexión a un módulo de riel superior directamente en el sistema, que muestra […]

Leer más...

¿Qué es la industria 4.0?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

En la industria 4.0 los procesos de producción no se llevan a cabo como procesos individuales, sino que se interconectan digitalmente con la tecnología de comunicación moderna. Todos los componentes como máquinas, productos, logística y, por supuesto, las personas se comunican entre ellas. El objetivo de esta red digital es una autoorganización de producción bien […]

Leer más...

¿Qué es el internet de las cosas (IoT)?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

El concepto de Internet de las cosas describe las máquinas en red que se comunican independientemente entre sí sin la acción del ser humano. Por ejemplo: la nevera, que, a través de sensores, detecta que no queda leche o que se ha alcanzado una cantidad mínima predeterminada, y hace un pedido al supermercado al que […]

Leer más...

¿Qué es el mantenimiento predictivo?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

El mantenimiento predictivo se refiere a un mantenimiento ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino idealmente planificado y acompañado por el uso sensato de los recursos humanos. Puede que los intervalos de mantenimiento deban reducirse por un uso más intensivo de la máquina o el equipo y que esté a punto de llegar al fallo. […]

Leer más...