Mayoritariamente se cataloga a los plásticos como una gran amenaza para el medio ambiente. Lo cual es cierto, si se utilizan de forma descontrolada. Aunque, no hay que confundir el plástico de un solo uso con el plástico técnico. Pero si nos ceñimos al sector industrial, los lubricantes son mucho más contaminantes. Se están usando […]
Se puede responder que sí a ambas cuestiones. Eliminar el mantenimiento ya es una mejora en sí misma. Y alargar la vida útil, en la mayoría de aplicaciones, también puede considerarse una mejora. En movimientos lentos o semi-estáticos y cargas medias o altas, es donde la lubricación no aporta grandes beneficios. Y, por tanto, cuando […]
Sí, se puede en muchas aplicaciones, pero lógicamente, no en todas. El uso de cojinetes en plástico técnico sin necesidad de lubricación está limitado por dos factores: la carga a la que sometes el cojinete y la velocidad del movimiento (velocidad de deslizamiento o fricción). El uso de nuestros cojinetes para fricción en seco, en […]
Ventas de la no lubricación de cojinetes en el mundo industrial
Para la impresión 3D existe una amplia gama de plásticos técnicos donde elegir. En el desarrollo de nuestros plásticos incluimos el conocimiento de tribología acumulado durante décadas. De esa manera, el usuario puede encontrar el plástico de alto rendimiento iglidur con las especificaciones perfectas para su aplicación. Por ejemplo, para cargas elevadas, el contacto con […]
Los materiales iglidur también reciben el nombre de compuestos. Los compuestos son plásticos a los que se les ha añadido rellenos especiales, agentes de refuerzo y aditivos. Estos le aportan al compuesto plástico especificaciones adicionales como una mayor estabilidad mecánica, mejores propiedades de deslizamiento o protección contra la radiación UV. Los materiales iglidur se han […]
El plazo de entrega para la mayoría de cojinetes en Alemania es de 1-2 días. Con pocas excepciones, todas nuestras más de 8.500 dimensiones de nuestro catálogo están listas para enviarse en 24 horas y disponibles en nuestra tienda online. En el extranjero, este tiempo de entrega puede ser mayor dependiendo de la disponibilidad de […]
Los modelos CAD de todos nuestros cojinetes están disponibles en nuestra área de descargas para modelos CAD y en cada página de productos. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Los cojinetes iglidur pueden encontrarse en muchas ferias de todo el mundo. El calendario actual de ferias puede consultarse en www.igus.es. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Los cojinetes iglidur se fabrican principalmente por inyección. En igus fabricamos más de mil millones de cojinetes al año, que equivale a 3 millones al día. Además, aparte de la inyección también utilizamos otros procesos de fabricación. Por ejemplo, producimos cojinetes en cantidades más pequeñas, como los que se fabrican a partir de las barras […]