En igus tenemos los sensores adecuados para sistemas lineales, platos giratorios y cojinetes de deslizamiento en la gama de productos. Todos pertenecen a los productos que permiten el mantenimiento predictivo. DLT.W – Sensor de desgaste de los sistemas lineales drylin T Integrado en el elemento de deslizamiento Indica el desgaste del elemento de deslizamiento con […]
Es una pregunta sencilla, pero a menudo las respuestas que se encuentran son técnicamente complejas. Dicho de una forma sencilla, una guía lineal es una forma de mover algo desde un punto A a un punto B en línea recta. Este «algo» puede ser una puerta corredera de un armario, una cámara que cambia de […]
Nuestra salud es lo más valuoso que tenemos y en las guías lineales no hay que emplear ningún componente que pueda perjudicarla. En aquellas aplicaciones que puedan estar en contacto con alimentos, los requisitos para cada componente son diferentes de otro tipo de aplicaciones. El sistema de guiado lineal, es decir, decir, los raíles, los […]
Es una pregunta fácil. ¿Hace falta preguntárselo? Nadie se pregunta dónde comprar leche. O dónde comprar un coche. Evidentemente, la gente va al supermercado o a un concesionario. De hecho, en un futuro quizá sea posible comprar ambas cosas en el supermercado. Pero, ¿y una guía lineal? ¿Dónde puedo comprarla? ¿En una tienda de bricolaje? […]
Las consultas sobre la protección de las sistemas de guiado lineal contra la corrosión surgen muy a menudo, ya que esas solcuiones se utilizan en todo tipo de entornos. En aplicaciones interiores, «solo» es necesario una lubricación adecuada. En los garajes, normalmente esta puede reducirse. En aplicaciones exteriores, no hace falta decir que están en […]
¿Para qué necesito una guía lineal en un mueble? En este contexto, quizá herrajes para muebles describe mejor la tarea de las guías lineales en este caso. Los muebles cada vez son más flexibles: los asientos permiten variar su posición e inclinación, la altura de las mesas puede ajustarse según se requiera, las puertas se […]
«Hay poco espacio. ». Los muebles de cocina, equipos de análisis para laboratorio, impresoras 3D, mobiliario, sistemas de iluminación, etc. deben ser ligeros y fáciles de manipular a la vez que muy flexibles. Sus elementos tienen que poderse ajustar fácilmente, deben ofrecer una regulación de alta calidad, tener un precio económico y, además, ocupar poco […]
Rápido, más rápido, lejos y más lejos. Una gran durabilidad, una gran eficacia y unos tiempos de parada cortos son unos requisitos fundamentales para las guías lineales. Pero no siempre es así. También existen guías lineales capaces de cosas completamente diferentes: guías con un movimiento lento a propósito, guías que quedan fijas en una posición […]
Las consultas sobre la protección de las guías lineales contra la corrosión surgen muy a menudo, ya que estas soluciones se utilizan en todo tipo de entornos. En aplicaciones interiores, «solo» es necesario una lubricación adecuada. Pero puede encontrarse humedad incluso en los garajes. En aplicaciones exteriores, no hace falta decir que la guía lineal […]
¿Una guía lineal hecha de aluminio, plástico o carbono? Ninguno de estos materiales son muy duraderos. Una guía lineal debe estar fabricada de acero; esta es la única buena opción. Y es verdad: en muchas aplicaciones con movimientos dinámicos y cargas elevadas, las guías lineales hechas de acero son la primera elección. Pero los tiempos […]