La cadena portacables permite transportar energía, datos, aire, aceites o agua en un único sistema, por lo que se trata del sistema de guiado más modular. Guiar datos, energía e hidráulica de manera segura en carreras largas es un gran desafío para los operadores de plantas depuradoras, incineradoras de residuos, grúas, plantas de energía o […]
Lo más utilizado por la tecnología de grúa es la serie de cadenas portacables E4 y la cadena portacables con ruedas P4. Ambas cadenas cumplen con los estándares y se pueden usar mundialmente. De hecho, más de 30 000 grúas de todo el mundo están equipadas con las cadenas portacables de igus. En comparación con […]
Las cadenas portacables prácticamente no necesitan mantenimiento y funcionan durante años sin problemas. Solo requieren inspecciones visuales para asegurar que el sistema funciona correctamente. Los carriles electrificados funcionan de manera diferente. Son componentes que requieren inspección periódica, incluidos los soportes instalados en los pantógrafos. El problema es que para reparar estas piezas, el usuario debe […]
Las cadenas portacables son compactas y aumentan la fiabilidad y productividad de la planta. Si la cadena se pliega, el ramal superior e inferior alcanzan una altura de unos 800 milímetros. Los separadores interiores guían de manera segura los cables y mangueras, para que nunca puedan cruzarse y enredarse. Por tanto, el riesgo de rotura […]