No es necesario conectarse a la red corporativa para alinear los datos del sensor con la nube igus. Los módulos icom e icom. plus envían sus datos de manera independiente a través de una conexión IoT a la nube de igus, y los datos corporativos no se consultan en ningún momento. Votar Arriba +0 Votar […]
Con el fin de digitalizar procesos, cada vez más usuarios integran las máquinas y los sistemas al Internet de las cosas, hecho que facilita las tareas de mantenimiento. Hasta ahora, los técnicos de servicio tenían que inspeccionar miles de componentes in situ y con regularidad. Un trabajo que requiere mucho tiempo y que puede llevar […]
Para mostrar los datos de la vida útil no se necesita un ordenador adicional u otros programas. La vida útil y los datos de tiempo de ejecución de los componentes de igus se pueden ver en el panel de control ya instalado, lo que facilita el manejo y ofrece una descripción completa de la producción. […]
Todos los sensores para cadenas portacables de igus (monitorización de empuje/tracción, abrasión, movimiento, medición de desgaste, detección de rotura) se pueden conectar a un módulo icom. plus. El módulo puede transmitir los datos de medición a un monitor del equipo o a un ordenador, donde se muestran de manera individual o conjunta. La ventaja de […]
Hablamos de Inteligencia Artificial (IA) cuando los ordenadores y máquinas aprenden de los datos recopilados y actúan en base a ellos. El término aprendizaje automático también se utiliza en el sector de las máquinas. En la vida privada, un ejemplo es el de los usuarios de servicios de música en streaming. Un algoritmo aprende constantemente […]
En español podemos traducirla por inteligente o elegante. El significado de elegante se refiere a una persona que va a la moda y que muestra un comportamiento agradable. Asociado con la tecnología, el segundo significado es probablemente más importante: inteligente, astuto. Por «smart home» nos referimos a una casa en la que las tecnologías se […]
En la industria 4.0 los procesos de producción no se llevan a cabo como procesos individuales, sino que se interconectan digitalmente con la tecnología de comunicación moderna. Todos los componentes como máquinas, productos, logística y, por supuesto, las personas se comunican entre ellas. El objetivo de esta red digital es una autoorganización de producción bien […]
El concepto de Internet de las cosas describe las máquinas en red que se comunican independientemente entre sí sin la acción del ser humano. Por ejemplo: la nevera, que, a través de sensores, detecta que no queda leche o que se ha alcanzado una cantidad mínima predeterminada, y hace un pedido al supermercado al que […]
El mantenimiento predictivo se refiere a un mantenimiento ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino idealmente planificado y acompañado por el uso sensato de los recursos humanos. Puede que los intervalos de mantenimiento deban reducirse por un uso más intensivo de la máquina o el equipo y que esté a punto de llegar al fallo. […]