Por lo general, la vida útil de las ruedas de un sistema de suministro de energía depende del material de las ruedas y del entorno. Por ejemplo, las ruedas libres o sin protección están expuestas a factores externos. En las cadenas portacables, las ruedas están integradas en los eslabones y lubricadas de por vida con […]
Los terminales de montaje estándar son los oscilantes. En las conexiones pivotantes se produce un movimiento oscilante entre el terminal de montaje y el primer eslabón de la cadena. Los terminales de montaje fijos se utilizan en aplicaciones verticales invertidas y se crea una conexión fija entre el primer eslabón de la cadena y el […]
En cada conexión de los eslabones hay un cojinete para el movimiento pivotante fabricado con plástico triboptimizado y libre de mantenimiento. El cojinete iglidur de igus asegura que el desgaste en estas «articulaciones» de la cadena portacables se mantenga al mínimo y que la vida útil aumente de manera significativa. En la serie P4.1 de […]
Se trata de una aplicación deslizante cuando el ramal superior de la cadena portacables descansa sobre su ramal inferior durante la carrera. Si la longitud autosoportada no es suficiente, la aplicación deslizante es la mejor alternativa para carreras largas. Por lo general, para el guiado lateral de la cadena se requiere un carril de guiado. […]
Casi todas las aplicaciones para carreras largas deben valorarse de forma individual. A modo de guía, igus ha desarrollado un manual sobre este tema de forma gratuita y descargable . No obstante, se recomienda consultar la elección con el servicio técnico para obtener la solución que más se adapte a la aplicación. Con más de […]
Los sistemas de cadenas portacables no solo transportan energía, datos y diversos medios a máquinas y equipamientos, sino que también influyen en el consumo energético de los equipos. ¿Qué fuerza de accionamiento, ya sea tracción o empuje, se requiere para mover una cadena portacables a una velocidad determinada? ¿Qué hay que tener en cuenta en […]
Los sistemas de suministro de energía no suelen verse afectados cuando se utilizan en exteriores, ya que son muy resistentes y soportan temperaturas extremas bajo cero. Cada cadena portacables se prueba en el laboratorio de pruebas de igus en un contenedor refrigerado a -40 °C y en una pista de prueba al aire libre en […]