Sí, se puede. Las interfaces de comunicación disponibles facilitan la conexión a un sistema de control industrial de nivel superior, como un PLC o un ordenador industrial muy fácil. Pero no solo eso… el D1 funciona igual de bien con microcontroladores como un Arduino u ordenadores monoplaca como el Raspberry Pi. Por tanto, el D1 […]
La seña de identidad de un sistema de controlador de motores paso a paso y de corriente continua moderno es la facilidad de uso. Pero antes del fácil funcionamiento viene la conexión igual de fácil con el controlador de motores dryve D1. No se necesita ningún software, solo hay que introducir la IP del D1 […]
No se necesita ni ordenador, ni tableta ni smartphone para manejar el controlador de motores dryve D3 DC. Las funciones más importantes se encuentran en la carcasa, por lo que el funcionamiento de este controlador de motores es muy fácil y portátil. ¡Convéncete! Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Con el controlador de motoresD3 para motores CC también es posible implementar aplicaciones inusuales, gracias a un funcionamiento muy fácil y al sistema de control de la carcasa que permite el uso móvil. En este vídeo se muestran unas cuantas ideas. Aquí puede comprarse el controlador de motores de corriente continua. Sin cantidad mínima de […]
¿Cómo puedo controlar un motor paso a paso? ¿Cómo se controla un motor de corriente continua? ¿Puedo probarlo online? ¿Dónde puedo pedir un controlador de motores? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo recibiré? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: el controlador de motores D1. ¡Probar! , pedir y desembalar! Todo sobre la conexión, el funcionamiento y […]
Todavía están disponibles y son intuitivos, eficaces y económicos. Los controladores de motores para motores de corriente continua son fáciles de conectar y permiten controlar directamente en la carcasa parámetros importantes como la dirección o la velocidad. Así es como funciona en su día a día. Consejo: Este controlador de motores de corriente […]
Un breve vídeo muestra lo fácil que es conectar un cable al controlador de motores dryve D1. Consejo: Aquellos que quieran saber y leer más sobre el funcionamiento del controlador de motores dryve D1, aquí encontrarán el manual completo. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
El dryve D1 es el sistema de control para motores paso a paso y de corriente continua. Antes de nada echemos un vistazo a la carcasa. Aquí es donde empieza el recorrido del controlador de motores dryve D1. ¿Qué hay? Más consejos sobre el D1: ¿Quieres hacer una prueba del controlador de motores D1 online?¿Quieres […]
En este vídeo se muestran los pasos más importantes para conectar un controlador de motores D3 para motores de corriente continua a un módulo lineal o un eje lineal a un motor de corriente continua. E independientemente de si la guía lineal se opera con un husillo o una correa dentada. Consejo: Aquellos que […]
¿Cómo se conecta un cable de motor a un controlador de motores dryve D1? Este breve vídeo muestra su funcionamiento. Consejo: Aquellos que quieran saber y leer más sobre el funcionamiento del controlador de motores dryve D1, aquí encontrarán el manual completo. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!