Cojinetes - igus Blog España
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Infórmese aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

Etiqueta: Cojinetes

¿Puedo fresar un cojinete iglidur para aumentar o calibrar el diámetro?

Genoveva de Ros | 6 julio, 2022

El fresado o el aumento del tamaño del orificio de los cojinetes iglidur es posible, e incluso puede tener un efecto positivo en la fase de rodaje y mejorar las propiedades de fricción cuando el componente es nuevo. Sin embargo, los materiales con un alto contenido de fibra pueden volverse más ásperos o deshilacharse durante […]

Leer más...

¿Qué tipos de cargas permiten los cojinetes?

Genoveva de Ros | 12 mayo, 2022

Dependiendo del tipo de cojinete, pueden soportar cargas radiales y axiales. El cojinete plano (el más habitual), soporta la carga radial en el cuerpo y la carga axial en la valona. Los movimientos que permiten son la rotación del eje (o alojamiento), el desplazamiento lineal sobre el eje o combinación simultánea de ambos. Votar Arriba […]

Leer más...

¿Cuál es el impacto medioambiental del uso de plásticos técnicos?

Genoveva de Ros | 10 junio, 2020

Mayoritariamente se cataloga a los plásticos como una gran amenaza para el medio ambiente. Lo cual es cierto, si se utilizan de forma descontrolada. Aunque, no hay que confundir el plástico de un solo uso con el plástico técnico. Pero si nos ceñimos al sector industrial, los lubricantes son mucho más contaminantes. Se están usando […]

Leer más...

Ventajas de la no lubricación industrial

Genoveva de Ros | 5 junio, 2020

Ventas de la no lubricación de cojinetes en el mundo industrial

Leer más...

¿Necesito internet para monitorizar mi equipo?

Albert Brufau | 18 julio, 2019

No, no es necesario. Al monitorear su propia producción, cada usuario puede decidir por sí mismo cuánto quiere digitalizar y cómo quiere utilizar las oportunidades que ofrece el Internet de las cosas. No todo el mundo está conectado y no todos quieren conectarse a la red. Muchos están preocupados por transferir sus datos confidenciales de […]

Leer más...

¿Cómo puedo saber cuándo tengo que cambiar los cojinetes iglidur?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

Se suele notar cuando los cojinetes están desgastados, ya sea a través de chirridos, traqueteo o movimientos rígidos. Si el cojinete se atasca, no se puede hacer nada: la producción de la fábrica se paraliza. Por eso, sería de gran ayuda saber de antemano cuándo hay que cambiar el cojinete. La vida útil, es decir, […]

Leer más...

¿Por qué son tan especiales los cojinetes plásticos autolubricados?

Albert Brufau | 12 julio, 2019

Hay que conocer los pros y contras de las opciones disponibles. Los cojinetes plásticos autolubricados contienen lubricantes sólidos incrustados en pequeñas partículas del material homogéneo. En funcionamiento, este tipo de lubricantes reducen el coeficiente de fricción. No desaparecen como ocurre con la grasa o el aceite y, debido a la estructura homogénea, se distribuyen por […]

Leer más...