A la práctica, lo que se entiende por capacidad de carga depende principalmente de la relación que existe entre la superficie de carga del cojinete y la carga en sí que este debe soportar. Por tanto, un cojinete lineal con una gran superficie de carga puede soportar una carga mayor que un cojinete con una […]
Sí. Respecto a los ejes para los cojinetes lineales iglidur, recomendamos que estos tengan una dureza comprendida entre 0,2 µm y 0,4 µm. Si el eje es demasiado blando pueden producirse sacudidas (conocido como el efecto «stick-slip») y cortes en el plástico como consecuencia de las grandes fuerzas de fijación. Encontrarás más información sobre la dureza adecuada para […]
Sí. En cuanto a los criterios que normalmente se utilizan para seleccionar el material idóneo en una aplicación con cojinetes, una de las principales consideraciones a valorar para su uso en vacío es la cantidad de humedad absorba. ¿Por qué? La mayoría de materiales absorben humedad de alguna forma, lo que varía en función del […]
En el caso de los cojinetes lineales iglidur, la holgura adecuada para el cojinete se ajusta automáticamente a no ser que se desee lo contrario. Por ejemplo, en el caso que se trate de un producto especial hecho a medida después de acoplarse a presión. La holgura resulta de la tolerancia del cojinete lineal (E10, F10 o […]
Sí. Fabricamos cojinetes lineales de acuerdo con tus peticiones e ideas. Sin pedido mínimo. Para eso, utilizamos los métodos más novedosos para la fabricación de componentes: moldes igus convencionales para inyección fabricados con acero, aluminio o plástico; mecanizado de materiales en barra; impresión 3D totalmente sin restricciones y revestimiento de superficies metálicas. igus es su contacto […]
Para que la instalación de nuestros cojinetes sea fácil y sencilla, aconsejamos – un agujero desbarbado, preferentemente con un ligero achaflanado – un agujero con tolerancia H7 – asegurarse de que el cojinete no supera el tamaño del agujero en un 2 % antes de montarse a presión – instalar el cojinete utilizando una prensa […]