24h
Envío gratuito solo en compras online
En pedidos hasta 250€ con envío estándar
Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2022
ir a igus.es

Etiqueta: Cojinetes de deslizamiento

¿Qué son los cojinetes antifricción?

Genoveva de Ros | 8 febrero, 2022

Un cojinete antifricción es un elemento que reduce el desgaste entre el eje y las otras piezas con un bajo coeficiente de desgaste por fricción. Estos elementos soportan cargas elevadas y pueden alcanzar velocidades altas mediante el deslizamiento, sin ayuda de bolas o rodamientos. Frente a los clásicos rodamientos de bolas, el término antifricción está […]

Leer más...

¿Por qué utilizar moldes impresos en 3D para inyección?

Albert Brufau | 2 agosto, 2019

Con la ayuda de la impresión 3D pueden fabricarse moldes para inyección de forma rápida y ahorrando hasta un 80% en costes. Como resultado, los moldes impresos en 3D son idóneos para producir piezas para prototipos o series con cantidades reducidas y pueden solicitarse sin cantidad mínima de pedido. La gama completa iglidur está compuesta […]

Leer más...

¿Qué diferencia los materiales iglidur de los plásticos simples como POM o PA6?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

Los materiales iglidur también reciben el nombre de compuestos. Los compuestos son plásticos a los que se les ha añadido rellenos especiales, agentes de refuerzo y aditivos. Estos le aportan al compuesto plástico especificaciones adicionales como una mayor estabilidad mecánica, mejores propiedades de deslizamiento o protección contra la radiación UV. Los materiales iglidur se han […]

Leer más...

¿Cuál es el plazo de entrega de los cojinetes iglidur?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

El plazo de entrega para la mayoría de cojinetes en Alemania es de 1-2 días. Con pocas excepciones, todas nuestras más de 8.500 dimensiones de nuestro catálogo están listas para enviarse en 24 horas y disponibles en nuestra tienda online. En el extranjero, este tiempo de entrega puede ser mayor dependiendo de la disponibilidad de […]

Leer más...

¿Dónde puedo encontrar el modelo CAD para mi cojinete iglidur?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

Los modelos CAD de todos nuestros cojinetes están disponibles en nuestra área de descargas para modelos CAD y en cada página de productos. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!

Leer más...

¿En qué feria puedo ver los cojinetes iglidur?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

Los cojinetes iglidur pueden encontrarse en muchas ferias de todo el mundo. El calendario actual de ferias puede consultarse en www.igus.es. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!

Leer más...

¿Cómo se fabrican los cojinetes iglidur?

Albert Brufau | 17 julio, 2019

Los cojinetes iglidur se fabrican principalmente por inyección. En igus fabricamos más de mil millones de cojinetes al año, que equivale a 3 millones al día. Además, aparte de la inyección también utilizamos otros procesos de fabricación. Por ejemplo, producimos cojinetes en cantidades más pequeñas, como los que se fabrican a partir de las barras […]

Leer más...

¿Puedo utilizar cojinetes iglidur para soportar cargas pesadas?

Albert Brufau | 9 julio, 2019

Depende de lo que signifique para ti el concepto de cargas pesadas. El significado de «cargas pesadas» depende del punto de vista. En términos generales, los plásticos no son tan fuertes como el acero u otros materiales parecidos. No obstante, algunos materiales iglidur® han demostrado su valía en aplicaciones con presiones superiores a los 150 […]

Leer más...