En igus tenemos los sensores adecuados para sistemas lineales, platos giratorios y cojinetes de deslizamiento en la gama de productos. Todos pertenecen a los productos que permiten el mantenimiento predictivo. DLT.W – Sensor de desgaste de los sistemas lineales drylin T Integrado en el elemento de deslizamiento Indica el desgaste del elemento de deslizamiento con […]
Como alternativa a los rodamientos de bolas con lubricantes existen los elementos de deslizamiento autolubricados y limpios. Los dos tipos cilíndricos tienen alturas de instalación idénticas y se pueden instalar en cualquier carcasa lineal. El montaje en la carcasa también es idéntica en ambos cojinetes. Al contar con una carcasa divisible, el reemplazo del cojinete […]
Como alternativa a los patines lineales de bolas lubricados existen los sistemas de guiado lineal autolubricados drylin® R Los dos tipos de cilindros presentan exactamente la misma altura de instalación y pueden alojarse en cualquier carcasa lineal. También se instalan en el alojamiento exactamente de la misma forma. Primero, se introduce un circlip en la […]